Audit

La section
Audit
vous permet d’afficher toutes les connexions à des dispositifs distants et les utilisateurs qui les ont établies, ainsi que toutes les opérations de gestion effectuées par les utilisateurs sur les entités de domaine.

Opérations

La section
Audit
Opérations
vous permet de visualiser l’ensemble des opérations réalisées au sein du domaine.
Vous pouvez accéder au journal des opérations
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
en accédant à
Audit
Opérations
. Ce journal indique diverses opérations liées au dispositif, telles que l’enregistrement, le changement de nom, le déplacement vers d’autres dossiers, l’attribution d’autorisations, etc.
Grâce à la barre de filtre située en haut, il est possible de sélectionner la période de référence du journal et de filtrer les résultats de la recherche. Le tableau qui se trouve sous la barre de filtre présente les résultats souhaités, y compris une courte description de l’opération.
Vous pouvez télécharger le journal dans une feuille de calcul au format .csv ou .xls en cliquant sur le bouton en haut à droite de l’écran.
Vous trouverez une brève présentation des filtres dans le tableau suivant :
Filtre
Description
Nom de l’auteur
Utilisateur qui a effectué l’opération.
Type d’opération
Liste des opérations disponibles dans un domaine spécifique.
Type de cible
Type de composant affecté par une opération spécifique.
Nom de la cible
Nom d’utilisateur du compte utilisateur qui a effectué les opérations répertoriées.
Résultat
Regroupe les opérations en fonction de leurs résultats.
Date de début
Définit une date de début pour le filtre.
Date de fin
Définit une date de fin pour le filtre.

Connexions

Vous pouvez accéder aux informations sur les connexions des dispositifs distants en sélectionnant
Audit
Connexions
.
Un tableau présente les résultats souhaités, notamment des détails sur la durée de la connexion. Double-cliquez sur chaque ligne de connexion. Un écran s’affiche avec la liste de toutes les opérations effectuées par l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats pour affiner la recherche et éventuellement les exporter.
En cliquant sur
Type d’opération
, les détails de connexion peuvent être filtrés à l’aide d’un menu contextuel, incluant d’autres détails, tels que les messages de chat, le début et la fin de la connexion, etc.
Vous pouvez télécharger le journal dans une feuille de calcul au format .csv ou .xls en cliquant sur le bouton en haut à droite de l’écran.
Vous trouverez une brève présentation des filtres dans le tableau suivant :
Filtre
Description
Nom du compte utilisateur
L’utilisateur qui a démarré la connexion.
Dispositif
Dispositif pour lequel les informations de connexion doivent être récupérées.
Date de début
Définit une date de début pour le filtre.
Date de fin
Définit une date de fin pour le filtre.
NOTE:
Les informations de temps sont fournies en heure locale et dans le fuseau horaire local, où :
  • L’heure locale fait référence à l’heure à laquelle la requête a été formulée par le dispositif local.
  • Le fuseau horaire fait référence au décalage UTC.
CONSEIL: Cliquez sur le bouton
Détails
pour afficher des informations sur chaque connexion de dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal