(Accès interactif) Explorateur

Cette section vous permet de transférer des fichiers entre des dispositifs locaux et distants. Dans l’
Explorateur
, vous pouvez effectuer des opérations sur les fichiers distants, telles que le téléchargement, le chargement, le renommage et la suppression de fichiers. Vous pouvez cliquer sur le
symbole Lecture
en regard d’un fichier exécutable installé sur le dispositif distant pour le démarrer.
Vous pouvez surveiller les processus de transfert de fichiers via une vue pratique en deux volets, affichant à la fois les chemins d’accès au dossier racine et au dossier de réception.
Cette section est divisée en deux volets : le volet de gauche affiche les fichiers du dispositif local exécutant
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
, tandis que le volet de droite affiche les fichiers du dispositif distant.
Dans
Explorateur
, vous pouvez gérer les fichiers chargés via une carte SD ou une clé USB connectée à votre dispositif. Le System Manager de votre dispositif applique automatiquement les options de montage prédéfinies, ce qui permet au contenu de la carte SD ou de la clé USB d’apparaître dans la section
Explorateur
. À partir de là, vous pouvez lire, écrire et échanger des données directement avec votre dispositif.
Pour accéder au volet
Explorateur
, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    est connecté au dispositif distant.
  2. Accédez à la section
    Explorateur
    Vue des dispositifs
    .
  3. Cliquez sur le bouton de l’outil
    Accès interactif
    , puis sélectionnez
    Explorateur
    .
    NOTE: Consultez Accès interactif pour plus d’informations sur cet outil.
NOTE: Le transfert de fichiers fonctionne avec les privilèges du système local. Cela signifie que l’administrateur d’
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
peut activer ou désactiver des opérations spécifiques pour les utilisateurs distants.
Une fois que vous avez sélectionné les fichiers à transférer, cliquez sur
Envoyer
ou
Recevoir
, selon vos besoins.
NOTE: Dans le cas où le transfert de fichiers est interrompu pour une raison quelconque, il peut être repris ou redémarré en cliquant sur
Reprendre
ou
Tout reprendre
.
Pour renommer un fichier ou un dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Renommer
dans le menu contextuel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal