Décompresser les composants du dossier d’installation
Un dossier d’installation compressé comprend les composants nécessaires à l’exécution de Docker Runtime.
Extrayez les fichiers du dossier
factorytalkremoteaccessruntime-<version>_Docker_Ubuntu_22_x64.zip
pour les systèmes d’exploitation Ubuntu et Debian. Les fichiers inclus sont les suivants :- Une archivefactorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gzcontenant deuximages Docker:factorytalkremoteaccess/setuphost:<version>etfactorytalkremoteaccess/runtine:<version>.
- Un dossierRemoteAccess_Composecontenant quatrefichiers Docker Compose:
- compose.ymldéfinit deux services :setuphostetruntime, qui utilisent les images Docker.
- compose.rdp.ymlétend le fichiercompose.ymlpour activer la fonctionnalité Bureau distant pour Runtime.
- compose.vpn.ymlétend le fichiercompose.ymlpour activer la connexion VPN pour Runtime.
- .envdéfinit un ensemble de variables d’environnement utilisées par les fichiers Docker Compose.
- README.mdcomprend un guide d’utilisation Docker pas à pas.
Fournir une réponse