Exécuter Docker Runtime
Pour exécuter Docker Runtime, exécutez le script approprié répertorié ci-dessous en fonction de vos besoins :
- Pour Docker Runtime avec uniquement RDP, tapezdocker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml up
- Pour Docker Runtime avec uniquement VPN, tapezdocker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml up
- Pour Docker Runtime avec RDP et VPN, tapezdocker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml up
NOTE:
Pour modifier la configuration de n’importe quelle fonctionnalité, modifiez le fichier .env et retirez le conteneur existant en tapant
docker compose down
. Ensuite, exécutez à nouveau le conteneur si nécessaire.Fournir une réponse