Ports exposés du conteneur Runtime
Le conteneur Runtime expose systématiquement des ports spécifiques pour diverses fonctionnalités.
Le conteneur Runtime expose systématiquement le port 5161 pour l’interface utilisateur Web, mappé sur 127.0.0.1:5161 sur l’hôte. Pour accéder à l’interface utilisateur Web, ouvrez votre navigateur et accédez à https://localhost:5161.
En outre, le conteneur Runtime expose le port 5936 pour les connexions locales, qui est directement mappé au port 5936 sur l’hôte.
Fournir une réponse