Interaction avec les éléments du système
Au sein de l’architecture système , les composants matériels et logiciels du système interagissent les uns avec les autres par le biais d’une connexion d’infrastructure serveur entre et les dispositifs distants.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerLes composants du système sont classés en trois groupes :
- : Interface web permettant à un technicien d’assistance de se connecter à un dispositif distant pour fournir une assistance depuis son ordinateur local.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Infrastructure serveur: Connexion hébergeant les domaines utilisateur.
- Serveurs d’accès: Se composent d’un ensemble distribué et redondant de serveurs qui gèrent l’authentification des dispositifs distants et de.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Serveur relais: Se compose d’un ensemble distribué et redondant de serveurs qui agissent comme un relais pour une connexion de bout en bout entreet les dispositifs distants.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Dispositifs distants: Se composent de dispositifs d’automatisation industrielle installés à distance, tels que des IHM, des IPC et des routeurs intégrant Runtime.
NOTE:
Consultez Connectivité client et serveur pour plus d’informations à ce sujet.
Présentation du processus d’accès à distance
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerLorsque s’apprête à établir une connexion à Runtime ou à un routeur, le processus suivant se produit :
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Les points de terminaison concernés sélectionnent le serveur relais qui offre le meilleur temps aller-retour.
- Une connexion sécurisée de bout en bout est établie entre les points de terminaison et le serveur relais.
- Le serveur relais transfère tous les messages chiffrés sans les déchiffrer.
Fournir une réponse