Notes de publication de FactoryTalk® Remote Access™
Mai 2026
Publication des fonctionnalités de
FactoryTalk® Remote Access™
Tools etFactoryTalk® Remote Access™
Runtime 14.04.00Fonctionnalités
Dans cette version :
- À partir de la version 14.04.00, Tools et Runtime utilisent TLS 1.3 pour établir des connexions sécurisées aux services cloud.
- Une nouvelle page a été créée dans le gestionnaire FTRA avec un tableau de bord présentant des graphiques de statistiques sur les dispositifs.
- Les langues japonaise et coréenne ont été ajoutées et sont désormais visibles dans le menu FTRA Manager.
- Dans FTRA Manager, les adresses MAC de tous les types de dispositifs (Stratix4300, OptixPanel, OptixEdge, EECM) sont affichées à la fois dans le volet Dispositif de la vue du domaine et dans la vue des dispositifs. Le FTRA Runtime sous Windows/Linux collecte désormais toutes les adresses MAC des interfaces physiques uniquement (hors adaptateurs virtuels et ponts).
- Navigation améliorée dans les dossiers dans l'explorateur de l'outil Device Connection, y compris la navigation directe via les noms de dossiers logiques (p. ex. « Bureau », « Documents ») et la gestion correcte de la fonction de navigation « .. ».
- Les utilisateurs ne voient que les dossiers et dispositifs relevant du sous-dossier de domaine qui leur est attribué, tandis que ceux des autres entreprises sont masqués.
- La section Tools de FactoryTalk® Remote Access™ Manager a été étendue avec l’ongletConfigurateur de dispositifs USB. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de générer un fichier de configuration JSON qui peut être chargé sur une clé USB et utilisé pour effectuer une configuration rapide des dispositifs embarqués pris en charge, sans nécessiter de configuration manuelle sur le dispositif.
- Il est désormais possible d’établir une connexion locale au Bureau distant d’un Runtime via un navigateur Web, sans installer Tools.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk® Remote Access™ :
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
5571749 | Montée en puissance initiale lente lors des transferts de données TCP via VPN | L’adaptateur Ethernet virtuel a été mis à jour vers une version plus récente et les problèmes de MTU ont été corrigés. |
5596219 | L’invitation d’utilisateurs externes n’octroie pas les autorisations du dispositif. | L’invitation d’un utilisateur extérieur à l’organisation n’a pas accordé les autorisations d’accès au dispositif. |
5322639 | Le déplacement d’un dispositif n’affiche pas les dossiers de destination lorsqu’un filtre est actif | Lorsqu’un filtre de recherche était actif, le déplacement d’un dispositif d’un dossier à un autre affichait une fenêtre contextuelle vide, empêchant la sélection du dossier de destination. |
5409409 | Problème de communication VPN sur l’interface sans câble. | Le VPN de connexion locale a rencontré des problèmes de communication lorsqu’il est activé sur des interfaces avec et sans câbles réseau. L’adaptateur Ethernet virtuel a été mis à jour vers une version plus récente et les problèmes de MTU ont été corrigés. |
3075894 | Pas de notification d’erreur lorsque les règles de routage ne sont pas renseignées. | Correction d’un message d’erreur dans le formulaire Créer une règle de routage lorsqu’une adresse IP de sous-réseau ne correspond pas à un masque de sous-réseau. |
3650797 | L’utilisateur FTDS M2M n’est pas trié dans FTDSAlphabet dans le nœud Comptes utilisateurs. | Tri alphabétique des utilisateurs FTDS dans le nœud Comptes utilisateurs. |
5503687 | La commande de redémarrage ne fonctionne pas sur les dispositifs Windows. | Pendant les mises à niveau de moindre privilège, le processus de redémarrage est resté dans l’ancienne version, de sorte que l’exécution du redémarrage a été effectuée sans les privilèges appropriés et a échoué. |
5543408 | La boîte de dialogue Ajouter un dispositif affiche l'ancienne interface. | La boîte de dialogue Ajouter un dispositif a été améliorée pour afficher directement l’ID anonyme et le mot de passe |
Versions précédentes
Janvier 2026
Version de maintenance de FactoryTalk® Remote Access™ Tools et de FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.03.01.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk Remote Access.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
5366083 | Problème de vitesse de transmission VPN | Correction d’un bogue qui entraînait une forte baisse de la vitesse de transmission du VPN lorsque plusieurs adaptateurs Ethernet étaient sélectionnés pour le VPN. |
5395163 | Problème de connexion VPN avec plusieurs adresses IP | Correction d’un bogue qui provoquait l’échec de la connexion VPN à un appareil lorsque l’interface Ethernet cible disposait de plusieurs adresses IP appartenant au même sous-réseau. |
Novembre 2025
Publication des fonctionnalités de
FactoryTalk® Remote Access™
Tools etFactoryTalk® Remote Access™
Runtime 14.03.00.Fonctionnalités
Dans cette version :
- DansExplorateur, il est possible de gérer les fichiers chargés via une carte SD ou une clé USB connectée à un dispositif. L'instance de System Manager d'un dispositif applique automatiquement les options de montage prédéfinies, ce qui permet au contenu de la carte SD ou de la clé USB d’apparaître dans la sectionExplorateur. À partir de là, il est possible de lire, d'écrire et d'échanger des données directement avec un dispositif.
- Le champ du numéro de téléphone dans la sectionInformations du compte utilisateurest maintenant modifiable.
- La fonctionnalitéd’invitation à l’utilisateursur le dispositif a été mise en œuvre en étendant l’invitation aux utilisateurs ne disposant pas d'un compteFactoryTalk® Hub™et ne faisant pas partie du domaine. Une identité d’utilisateur est automatiquement créée à la fois dansFactoryTalk® Hub™etFactoryTalk® Remote Access™lors de l’envoi de l’invitation.
- Des boutons pour des actions plus rapides sont ajoutés en haut à droite de l’interface utilisateur. Il s’agit de raccourcis pour ajouter un dossier, ajouter un dispositif, ajouter un groupe, ajouter un utilisateur, ajouter et importer une politique de pare-feu. Tous les boutons d’action rapide apparaissant dans laVue du domainelorsque vous passez la souris sur un dispositif ou un dossier et les menus contextuels apparaissant lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur les dossiers et les dispositifs ont été revisités.
- Les mots LAN et WAN sont désormais mentionnés sousAdresses IP des dispositifs, dans le panneau d’informations du dispositif.
- Le protocole VNC fournit un accès direct au bureau distant des sous-dispositifs avec des serveurs VNC viaFactoryTalk® Remote Access™Manager, ce qui élimine le besoin d’outils externes ou d’une configuration manuelle. L’accès est fourni via le client VNC intégré dans Manager Tools.
- La fonctionSécuritéa été ajoutée à la sectionParamètresde l’interface utilisateur Runtime pour remédier à la vulnérabilité de sécurité d’exécution résultant de l’élévation de privilèges. Elle veille à ce que Runtime respecte strictement les contrôles d’accès définis par l’administrateur système, garantissant ainsi que Runtime fonctionne dans les limites des privilèges qui lui sont attribués. Runtime fonctionne comme un service utilisant un agent qui a un impact sur les restrictions de sécurité définies pour le transfert de fichiers et la fin des processus.Pour activer cette protection, activez l’une des restrictions suivantes ou les deux :
- Restriction de sécurité des transferts de fichiers
- Restriction de sécurité des processus
- Les sectionsMembre deetAfficher les autorisationsont été implémentées. Cette amélioration optimise la visibilité, en particulier dans les configurations d’authentification externe.
- Une fonctionnalité de copier/coller de sous-dispositifs a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de dupliquer des sous-dispositifs entre les dispositifs d’exécution tout en préservant la configuration. Cette fonctionnalité permet une configuration rapide et cohérente des sous-dispositifs sur plusieurs dispositifs.
- Le manuel est désormais également disponible en français et en portugais, en plus des autres langues dans lesquelles il était déjà localisé.
- Pour mettre à niveau un droit Basic, vous pouvez acheter un droit de mise à niveau Runtime, qui permet de faire passer le droit Basic à Pro. Si vous possédez déjà un droit Pro, vous pouvez augmenter votre droit Basic en sélectionnant le droit Pro existant pendant le processus de mise à niveau.
- La navigation dans la sectionVue du domainea été améliorée pour une plus grande réactivité, ainsi que des améliorations du champ de recherche pour une meilleure convivialité, en particulier dans les domaines comportant de nombreux dispositifs.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk® Remote Access™ :
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
4085435 | Correction d’un bogue de connexion locale. | Correction d’un bogue qui provoquait l’arrêt de la connexion locale sur Ubuntu lors de l’accès au port via un navigateur. |
N/A | Nom du fichier RuntimeCli corrigé. | Le nom du fichier Runtime mentionné dans l’aide a été corrigé et remplacé par FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli. |
4100874 | L’identité n’est plus perdue lors de Runtime. | L’identité n’est plus perdue lors de la mise à niveau de la version Runtime d’une version antérieure à la version 8 vers une version antérieure à la version 13.6. |
Mars 2025
Ces notes d’information décrivent les informations de version de FactoryTalk Remote Access, version 14.02.00
Fonctionnalités
Dans cette version :
- Prise en charge du conteneur Runtime : FactoryTalk Remote Access Runtime est désormais disponible sous forme d’image Docker pour les architectures x86, l'OS Debian 11.9 et Ubuntu 22.04. Cette prise en charge du conteneur permet d’intégrer et de déployer FactoryTalk Remote Access Runtime sur des systèmes ASEM 6300 ou tiers.
- Prise en charge de langues supplémentaires : Les langues espagnole, italienne et allemande sont désormais disponibles dans FactoryTalk Remote Access Manager, le logiciel FactoryTalk Remote Access Runtime et FactoryTalk Remote Access Tools.
- Les nouvelles références de mise à niveau d'exécution sont disponibles dans la section Produits recommandés du portail commercial de FactoryTalk Remote Access :RéférenceDescription9545M-RA6300BS2PRT31Mise à niveau ASEM 6300 FactoryTalk Remote Access Runtime de base vers Pro, perpétuelle9545M-FTRARTBS2PRT41Mise à niveau de FactoryTalk Remote Access Runtime de Basic vers Pro, perpétuelle, 8h/5j9545M-FTRARTBS2PRT42Mise à niveau de FactoryTalk Remote Access Runtime de base vers Pro, perpétuelle, 24h/24 et 7j/7
- Ajout de nouvelles versions d’évaluation de FactoryTalk Hub.
- Amélioration de la visibilité de la connexion VPN avec une barre d’état visuelle de la connectivité VPN ajoutée à l’onglet de connexion des outils d’accès interactifs.
- Amélioration de l’interface utilisateur pour les connexions locales. Vous pouvez désormais mémoriser les mots de passe d’un dispositif. Une boîte de dialogue « Dispositifs gérés » a été ajoutée pour gérer, nommer et enregistrer plusieurs dispositifs.
- Exporter des fichiers journaux pour l’interface utilisateur Web d'exécution Windows
- Ajout de la prise en charge du système d’exploitation Windows 10 Internet des objets pour Runtime
- Ubuntu 22 Runtime s’exécute désormais sans privilèges et conserve ses fonctionnalités existantes
- Ajout de nouveaux serveurs relais pour réduire la latence des connexions
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk® Remote Access™ :
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
3173898 | Lorsque vous connectez et montez simultanément deux dispositifs USB sans fil de type HD via FactoryTalk Remote Access Tools, certains dispositifs intégrés sur lesquels Tools est installé peuvent afficher un écran bleu. Ces dispositifs peuvent inclure le Stratix 4300, les panneaux Optix et les modules EEC. | Limitez le nombre de récepteurs USB à un maximum pour éviter ce problème. |
3988302 | Le système d’exploitation et l’architecture du CPU du dispositif routeur étaient masqués. | Le système d’exploitation et l’architecture du CPU du dispositif routeur sont désormais visibles dans le volet Informations du dispositif. |
4107842 | Surveillez l’ouverture/fermeture et le bureau distant. | L’option « Accès interactif - Bureau distant » peut ne pas fonctionner correctement ou cesser de répondre si une vue n’est pas active sur le PC exécutant Runtime. Par exemple, sur un ordinateur portable configuré pour fonctionner même si l'écran est fermé. Pour contourner ce problème, vous pouvez installer un logiciel tiers qui agit comme un moniteur virtuel. Exemples de logiciels tiers permettant de créer des moniteurs virtuels : DisplayFusion, VirtualDisplay, Spacedesk et XDisplay. |
4162836 | Lorsque la case Connexion d’emplacement n’est pas cochée, les connexions actives ne sont pas interrompues. | Lorsque la case Connexion locale n’est pas cochée dans Runtime, la connexion locale est interrompue. |
4786019 | La fenêtre Tools comporte un grand espace vide sur la page Connexion. | La page Connexion se comporte désormais comme les autres pages, la page Processus par exemple. Le contenu du tableau se redimensionne désormais correctement lors du redimensionnement des fenêtres. |
4789409 | L’actualisation de la page d’accueil WebRuntimeUI n’ouvre pas la page de connexion si la session expire. | Lorsque votre session expire et que vous actualisez la page, elle s’affiche désormais sur la page de connexion. |
Février 2025
Version de maintenance de FactoryTalk® Remote Access™ Tools et de FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.1.1
Fonctionnalités
Dans cette version :
- Les serveurs relais FactoryTalk Remote Access ont été étendus pour inclure cinq serveurs supplémentaires répartis dans le monde, augmentant la bande passante et réduisant la latence des connexions.
- Cette version met à jour certaines API Common Services, qui sont désormais obsolètes. Les versions précédentes des appels de service communs sont remplacées par de nouveaux appels pour un fonctionnement continu.
- Plusieurs anomalies sont également corrigées dans cette version.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk Remote Access.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
4085435 | Erreur lors du démarrage du service Runtime après une mise à niveau. | Un problème qui empêchait la génération correcte du certificat pour la nouvelle interface utilisateur Web sur les anciens systèmes Windows lors du démarrage de Runtime a été résolu. Les certificats sont maintenant générés correctement. |
N/A | Problèmes de compatibilité avec le pilote OpenVPN TAP. | Le pilote TAP a été mis à jour pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités de sécurité. |
4100874 | Un problème empêchait l’installation de Runtime lorsque le système d’exploitation était installé dans une langue autre que l’anglais. | Runtime s’installe désormais correctement sur les systèmes d’exploitation dans des langues autres que l’anglais. |
Décembre 2024
Version de fonctionnalités de FactoryTalk® Remote Access™ Tools et de FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.1
Fonctionnalités
Les fonctionnalités suivantes sont nouvelles ou améliorées dans cette version de FactoryTalk Remote Access :
- Programme de mise à jour des dispositifs : le programme de mise à jour des dispositifs vous permet d’effectuer des mises à jour à distance du micrologiciel des dispositifs et du logiciel d’exécution directement à partir du domaine FactoryTalk Remote Access Manager.
- L’application d’exécution installable est accessible via une nouvelle interface utilisateur Web. L’interface utilisateur Web permet à l’utilisateur de définir un mot de passe pour un accès restreint sur le PC d’exécution.
- Une option permettant d’activer la connectivité sécurisée entre le cloud et l’automate à partir de FactoryTalk Design Studio version 2.0.
- La langue chinoise est désormais disponible dans FactoryTalk Remote Access Manager, le logiciel FactoryTalk Remote Access Runtime et FactoryTalk Remote Access Tools.
- La connexion locale, qui permet d’accéder aux fonctions d’accès interactif à un dispositif distant sur le même réseau local (LAN) sans accès à Internet, est désormais disponible pour le logiciel Linux Ubuntu 22 Runtime.
- Le logiciel Runtime est entièrement pris en charge sur le système d’exploitation Windows 11.
- Runtime et Tools incluent des améliorations en matière de sélection des serveurs relais, confirmant que les connexions VPN exploitent systématiquement le serveur le plus proche et le plus réactif, même dans des conditions de charge CPU variables. Cette amélioration fournit des connexions plus rapides avec une meilleure fiabilité, optimisant ainsi les performances dans différents scénarios d’utilisation.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk Remote Access.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
4011393 | Les informations de RAM sont incorrectes pour Windows Runtime. | Les données de mémoire des dispositifs Windows Runtime étaient affichées avec une unité de mesure incorrecte dans l’onglet Informations d’une connexion. |
4007747 | Exception du service Runtime lorsque vous tentez d’atteindre le dispositif d’exécution via le port de connexion locale 5936 | Le serveur Web Runtime est désormais accessible via le port 5936, sans plantage. |
3997111 | Une erreur se produit la première fois que vous vous connectez à un sous-dispositif à l’aide de HTTP ou de Bureau distant. | Un délai de cinq secondes avant l’ouverture des services a été ajouté afin de permettre l’établissement des connexions. Un message s’affiche pour vous informer que le service est sur le point de démarrer. |
*3979195 | Lorsque vous démarrez un deuxième tunnel VPN à partir du même PC, le VPN précédemment actif cesse de fonctionner. | FactoryTalk Remote Access n’autorise qu’une seule instance VPN vers un dispositif à partir du même PC. L’activation d’un deuxième VPN n’empêche plus l’autre de fonctionner s’il est sélectionné. |
*3962870 | Le nom d’un protocole de règle de pare-feu était incorrect. | Le nom du protocole a été corrigé. |
*3962706 | Vous pouvez voir Accès interactif (Web uniquement) dans la vue des dispositifs, même si le dispositif ne le peut pas, par exemple, s’il ne dispose pas d’un affichage. | Les utilisateurs ne voient pas les fonctionnalités que leur dispositif ne prend pas en charge. |
3745591 | La liste des utilisateurs du mode Connexion locale lors de la connexion à Win32 Runtime affichait la connexion locale au lieu du nom d’utilisateur. | Le panneau Utilisateurs connectés s’affiche correctement lorsque l’option Approuver l’accès à distance du dispositif est activée. |
3730553 | Les valeurs de champ ne correspondent pas aux valeurs actuelles lorsque vous importez la politique de pare-feu ou modifiez les règles de pare-feu. | Les problèmes liés à l’importation de politiques de pare-feu avec des règles pour le type Ethernet IPv4 et la visualisation lors de la modification des règles de pare-feu sont corrigés dans cette version. |
3720271 | Le menu Configuration du dispositif peut être sélectionné lorsque le droit de domaine a expiré. | La boîte de dialogue de configuration du dispositif ne s’affiche plus lorsque le domaine a expiré. |
3711508 | Un message incohérent s’affichait dans l’onglet VPN alors qu’aucune exécution de droit n’était attribuée | Un message plus détaillé s’affiche pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez faire lors de l’exécution. |
3549579 | Tools n’a pas fonctionné après la désactivation et la réactivation du VPN sur un dispositif | Tools fonctionne désormais comme prévu après la désactivation et la réactivation du VPN sur un dispositif. |
*3521627 | La connexion locale avec le module 1756 Embedded Edge Compute (CMEE) ne fonctionnait pas si aucune interface réseau n’était activée pour le VPN dans System Manager. | La connexion locale fonctionne désormais avec CMEE même si les interfaces réseau ne sont pas activées pour le VPN. |
*3353662 | Si un nom d’utilisateur était trop long, il n’était pas entièrement affiché dans la section des profils. | Les noms d’utilisateur longs sont maintenant affichés sous forme d’info-bulle lorsque vous passez le curseur de la souris sur le nom. |
3303396 | Le champ de recherche des détails de la connexion d’audit était sensible à la casse | Les résultats de la recherche pour les connexions d’audit sont maintenant renvoyés pour le terme saisi, que les lettres soient en majuscules ou en minuscules. |
3213660 | Les données n’étaient pas triées correctement dans les colonnes du tableau Vue des dispositifs. | Les colonnes sont maintenant triées comme prévu lorsqu’elles sont sélectionnées. |
3158325 | Vous pouviez voir Accès interactif (Web uniquement) dans la Vue des dispositifs même si vous ne disposiez pas de l’autorisation appropriée. | Vous ne voyez plus Accès interactif (Web uniquement) sauf si vous avez l’autorisation de visualisation et d’interaction avec le bureau |
3086202 | « Règle de routage » dans le type de cible n’a pas de résultat de filtre. | La recherche de Règle de routage dans le champ Type de cible renvoie maintenant les audits corrects pour ce filtre. |
Juillet 2024
Version de fonctionnalités de FactoryTalk® Remote Access™ Tools et de FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 14.0
Fonctionnalités
Ajout d’un nouvel assistant Invitation sur un dispositif. Vous pouvez désormais inviter un utilisateur à accéder à un dispositif et à l’utiliser pendant une période donnée. Dans cette première version de l’assistant Invitation sur un dispositif, l’utilisateur doit déjà avoir un compte
FactoryTalk® Hub™
. L’invitation crée une identité FactoryTalk Remote Access et accorde à l’utilisateur les autorisations auxquelles il a droit sur ce dispositif.Amélioration de la prise en charge des sous-dispositifs. Le domaine prend désormais en charge la définition de sous-dispositifs, par exemple des PLC, des variateurs, des IPC et autres dispositifs qui sont connectés au sous-réseau derrière les dispositifs distants et leurs services associés. La définition des sous-dispositifs vous permet de vous connecter plus facilement aux services des sous-dispositifs. Le VPN avec le dispositif distant est automatiquement établi et l’application appropriée s’ouvre en fonction de l’adresse IP du sous-dispositif.
Mises à jour de l’interface utilisateur :
- Amélioration et ajout de boîtes de dialogue contextuelles de commentaire
- Amélioration du menu contextuel des dispositifs
- Amélioration de la barre de recherche. Il est désormais possible de filtrer les dispositifs non seulement par nom de ressource, mais aussi par propriétés de ressource.
FactoryTalk Remote Access Manager Tools et Runtime ont été mis à niveau vers le framework logiciel .NET8, qui améliore les performances, la stabilité et la sécurité.
NOTE:
Nous vous recommandons vivement de maintenir à jour la version d’exécution sur tous les dispositifs.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk Remote Access.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
3607731 | La bande passante VPN n’était pas suffisante pour les connexions locales. | Correction et amélioration des performances VPN pour les connexions locales. |
3151508 | FactoryTalk® Optix™ n’a pas pu ouvrir certains fichiers mis en ligne sur le dispositif via le transfert de fichiers. | Les fichiers s’ouvrent désormais correctement après avoir été mis en ligne sur un dispositif via le transfert de fichiers. |
3497499 | L’outil d’accès interactif peut se fermer de manière inattendue lorsque vous appuyez sur la touche Entrée dans la vue Explorateur. | L’outil d’accès interactif ne se ferme plus lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. |
3284436 | Si un utilisateur est autorisé à gérer des comptes, il peut voir la liste des groupes et des comptes utilisateurs associés à un dispositif. Cependant, l’utilisateur ne peut pas ajouter ou retirer de comptes ou de groupes de cette liste. | Les utilisateurs autorisés à gérer des comptes peuvent désormais ajouter ou retirer des comptes ou des groupes de la liste. |
Mars 2024
Version de fonctionnalités de FactoryTalk Remote Access Tools et de FactoryTalk Remote Access Runtime 13.6.
Améliorations des fonctionnalités
L’adresse IP publique pour la géolocalisation est prise en charge sur FTRA, dans la section Explorateur > Vue de la carte.Les dispositifs et les Runtimes sont désormais automatiquement positionnés sur la vue de la carte en fonction de leur adresse IP publique.
Les règles d’héritage des groupes
FactoryTalk® Hub™
sont mises à jour. Dans les nouveaux domaines, seul le groupe « Administrateur » hérite des paramètres du Hub. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. L’utilisateur propriétaire est attribué au groupe « Administrateur ». Les utilisateurs désignés comme « Administrateur de facturation » et « Contributeurs » sont placés dans le dossier racine. Dans les domaines existants, les groupes « Contributeurs », « Propriétaire » et « Administrateur de facturation » restent intacts mais deviennent modifiables. Le propriétaire est transféré dans le groupe « Administrateur ».Le débit VPN des dispositifs Linux a été amélioré sur les dispositifs Stratix 4300.
Un modèle de fichier de configuration config.template.xml a été ajouté au dossier d’installation de FTRA pour les systèmes Linux ouverts (Ubuntu22) afin de permettre la configuration de FTRA.
Une nouvelle boîte de dialogue intitulée
Ajouter un dispositif
remplace les boîtes de dialogue « Ajouter un dispositif à distance» et « Ajouter un dispositif localement » et vous permet d’ajouter un dispositif au domaine. La boîte de dialogue Ajouter un dispositif
vous invite à saisir l’ID du dispositif et un mot de passe.Vous établissez une connexion VPN en double-cliquant sur un routeur sans le bureau distant d’accès interactif.
Tous les IPC ASEM 6300 comprennent un droit FactoryTalk Remote Access Runtime Basic gratuit. Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits pour télécharger la version 13.6 ou plus du logiciel d’exécution sur votre ASEM 6300. FactoryTalk Remote Access Manager reconnaît le matériel ASEM 6300 et attribue un droit Runtime Basic gratuit dans le menu déroulant de droits du dispositif. Si la fonctionnalité Runtime Pro est nécessaire, vous pouvez acheter un droit Runtime Pro.
Le droit d’essai d’un domaine ne s’affiche pas s’il a expiré et que le domaine est associé à un autre droit. Si une période de démonstration ou d’essai d’un domaine expire, le Stratix 4300 et d’autres dispositifs peuvent désormais être associés à un nouveau domaine.
Lorsque vous sélectionnez Tools > Configuration du dispositif, une boîte de dialogue intitulée Configuration du dispositif s’affiche. Cette boîte de dialogue vous invite à sélectionner la catégorie du dispositif à configurer afin de lancer l’application appropriée pour la configuration du dispositif.
Les groupes Contributeurs, Propriétaire et Administrateur de facturation ne font plus partie de l’organisation du domaine. Les utilisateurs propriétaires appartiennent désormais au groupe Administrateur.
Améliorations de l'interface utilisateur
- L’outil Paramètres de connexion a été repensé.
- Le menu de navigation intègre désormais une nouvelle icône qui permet aux utilisateurs d’élargir le menu.
- Les marges de remplissage ont été réduites dans l’onglet Autorisations.
- La grille de données de Tools a été repensée.
- Dans le volet Informations sur le dispositif, une icône de copie s’affiche lorsque vous survolez chaque adresse IP. Cette icône vous permet de copier facilement les adresses IP.
- Un bouton Détails a été ajouté à la section Audit > Connexions duFactoryTalk Remote Access Manager. Le bouton Détails affiche des informations sur chaque connexion.
- Vous ouvrez l’outil Accès interactif en double-cliquant sur un dispositif.
- Les règles de routage sont visibles uniquement lorsqu’elles sont appliquées à un dispositif auquel l’utilisateur est connecté et si une connexion VPN est établie. Les règles de routage sont visibles dans Accès interactif > Connexion ainsi que dans la section correspondante du volet droit du client Web.
- Si Tools perd la connexion avec le Runtime et que le dispositif Runtime est en ligne, une page vierge s’affiche indiquantDispositif déconnecté. Si Tools perd la connexion avec le Runtime et que le dispositif Runtime est hors ligne, le message indiqueDispositif hors ligne. Un bouton Reconnecter a été ajouté sous le message Déconnexion du dispositif.
- Lorsque vous utilisez la version mobile du client Web, vous pouvez renommer une ressource en cliquant sur Renommer dans le menu kebab (trois points) à droite.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version de FactoryTalk Remote Access.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
1544564 | Les colonnes de taille de l’explorateur d’outils coupent les informations sur la gauche plutôt que sur la droite | Dans la section Explorateur de l’outil d’accès interactif, la colonne de taille est maintenant alignée à droite et toute information qu’elle contient est coupée du côté droit chaque fois que sa largeur dépasse la limite. |
1702398 | Ordre non alphabétique lorsqu’une politique de pare-feu est associée à une ressource | Les politiques de pare-feu ainsi que leurs utilisateurs ou groupes associés sont maintenant affichés dans l’ordre alphabétique dans la fenêtre Associer des politiques de pare-feu de la section Pare-feu. |
1720938 | Attribution d’une adresse IP (réseau local) incorrecte à la première connexion lors du changement d’interface réseau sur l’environnement d’exécution | L’adresse IP du réseau local sélectionné pour la connexion VPN est correctement définie lorsqu’une connexion VPN est établie après avoir choisi le type d’interface réseau dans l’onglet VPN du Windows Runtime. |
1801860 | Message incorrect « ERREUR ; Erreur lors du démarrage du partage Internet : type de licence incorrect : Undefined » | Deux messages d’avertissement s’affichent désormais pour informer l’utilisateur lorsque le partage Internet est établi à partir d’un Runtime sans droit ou avec un droit Basic. Dans les deux cas, les deux messages d’avertissement remplacent à présent le précédent message d’erreur qui était incorrect. |
1939045 | Le panneau d’informations sur le dispositif disparaît après avoir été localisé dans le domaine à partir de la vue des dispositifs | Lorsque vous sélectionnez un dispositif dans la section Vue des dispositifs, puis que vous sélectionnez Localiser dans le domaine dans le menu contextuel, le volet Détails du dispositif associé sur la droite affiche des détails chaque fois que vous passez d’un dispositif à un autre et après avoir actualisé la page Web. |
1979624 | Informations de FTRA Runtime vides lors de la première connexion sur le 6300P | Les informations de FTRA Runtime s’affichent désormais correctement sur le Windows Runtime lors de la première connexion sur le panneau ASEM 6300P. Lorsque le nom du dispositif est modifié via le client Web, le nom s’affiche dans le Windows Runtime, bien que cela puisse prendre un certain temps. |
2044565 | Année de copyright erronée dans plusieurs articles | L’année de copyright de FTRA a été mise à jour dans tous ses composants. |
2189780 | Dans l’exécution des outils RT dans l’environnement Windows, les noms affichés des utilisateurs connectés sont tronqués | Les noms des utilisateurs connectés s’affichent entièrement dans Runtime Tools. |
2198531 | Le proxy ne fonctionne pas avec les dispositifs dotés d’un seul port Ethernet | La configuration du proxy (HTTP et SOCKS5) fonctionne maintenant lorsqu’elle est appliquée à un panneau équipé d’un port Ethernet, tel que le dispositif OptixPanel™ Compact. |
2220165 | La demande d’assistance ne peut pas être supprimée sur un autre domaine que celui dans lequel elle a été demandée | Toute demande d’assistance active pour un dispositif enregistré sur un autre domaine peut désormais être annulée. |
2270654 | L'importation de la liste des politiques de pare-feu doit être revue pour Rockwell | Les politiques de pare-feu qui peuvent être importées à partir du serveur ont été adaptées pour l’environnement Rockwell. |
2311739 | Les utilisateurs n’étaient pas tenus de laisser des commentaires lorsque l’outil Device Connection était utilisé pour la déconnexion et la fermeture. | Si le paramètre Exiger un commentaire lorsque la connexion d’un dispositif prend fin est sélectionné, l’utilisateur est invité à saisir un commentaire lorsqu’il ferme l’outil Device Connection. |
2316346 | Erreur d’authentification à FTRA Tools pour les utilisateurs n’appartenant pas au domaine | Chaque fois que vous accédez à FTRA Tools par l’intermédiaire d’un utilisateur n’appartenant pas à un domaine spécifique, une authentification est requise. |
2351739 | Texte « Action par défaut » incorrect dans l’action appliquée de la règle de pare-feu | Le texte Action par défaut a été remplacé par Action dans la fenêtre Associer une politique de pare-feu. |
2359269 | La règle d’autorisation concernant la gestion et l’accès des comptes utilisateurs sont différentes pour les dossiers et les dispositifs. | Les règles d’autorisation pour la gestion et l’accès des comptes utilisateurs sont désormais identiques pour les dossiers et les dispositifs. |
2374887 | (Client Web) Le bureau distant n’est pas redimensionné lorsque vous agrandissez toute la fenêtre | La connexion au bureau distant via l’accès interactif est désormais correctement redimensionnée lorsque la fenêtre est agrandie. |
3053293 | L’écran d’informations de l’environnement d’exécution ne peut pas afficher correctement l’état du droit après l’enregistrement sur un autre domaine | Les informations du Windows Runtime affichent l’état du droit si l’utilisateur supprime d’un domaine un dispositif sous licence. |
3054476 | [Client Web] Si vous appuyez sur la touche « Entrée » au lieu de cliquer sur le bouton « Enregistrer », la ressource n’est pas créée | Toute ressource nouvellement créée est maintenant enregistrée correctement en cliquant sur Enregistrer. |
3061620 | [Tools] La création/le nommage d’un fichier/dossier en appuyant sur la touche Entrée annule l’opération | Les opérations comme le renommage et la création d’un dossier ou d’un fichier dans Accès interactif > Explorateur sont désormais confirmées en cliquant sur OK. |
3235739 | La connexion au dispositif s’interrompt en mode Web uniquement si l’utilisateur travaille sur un autre onglet | Si un utilisateur établit une connexion de bureau distant via l’accès interactif (Web uniquement) alors qu’il travaille sur une autre section du même outil et que la connexion est perdue, il peut rétablir une connexion en cliquant sur le bouton de reconnexion. |
Novembre 2023
Version de fonctionnalités de FactoryTalk Remote Access Tools et de FactoryTalk Remote Access Runtime 13.5.
Améliorations des fonctionnalités
Un mode Connexion locale a été implémenté pour les applets Tools afin de permettre aux dispositifs de se connecter à Runtime via un réseau local sur site sans avoir à se connecter à FactoryTalk Remote Access. Le dispositif sur site peut être connecté au dispositif sur lequel Runtime est installé au moyen d’un câble Ethernet, et la connexion locale peut être établie et gérée via l’applet d’outil d’accès interactif.
La version stable d’UBUNTU 22 est maintenant disponible. Elle dispose d’un transfert de fichiers et permet des connexions via VPN et RDP.
Ajout de la gestion des nouveaux droits de 25 et 50 connexions simultanées. La gestion des droits 25 et 50 connexions simultanées a été implémentée.
FTRA Manager prend désormais en charge la mise à niveau des droits OptixPanel Compact. Elle permet de mettre à niveau FTRA Runtime de la version BASIC à la version PRO en achetant uniquement les services qui ne sont pas déjà inclus dans le droit Basic. Un bouton Mettre à niveau a été implémenté en regard du type de droit Basic, dans le volet de droite de Vue du domaine, dans la section Droits.
Dans la section Journal de Tools, un bouton « Exporter les journaux du dispositif » a été ajouté. Ce bouton vous permet d’exporter les journaux d’un dispositif lorsque vous vous connectez à un panneau Optix, un routeur Stratix 4300 ou un module 1756 CMEE (module Embedded Edge Compute).
Anomalies corrigées
Numéro d’ID | Titre | Description |
2364196 | La fonction copier/coller n’était pas prise en charge dans la connexion au bureau distant via l’accès interactif (Web). | Il est désormais possible de copier/coller des éléments de texte pendant les sessions de bureau distant entre des dispositifs locaux et distants. |
2323709 | Le démarrage d’une session de bureau distant n’était pas toujours correctement enregistré | La session de Bureau distant est maintenant enregistrée dans la section Journal lorsque le dispositif Runtime est connecté simultanément via l’accès interactif (Web uniquement) et l’accès interactif (Tools) . |
2296074 | Il n’était pas possible de copier/coller de texte dans la connexion au bureau distant | Il est désormais possible de copier/coller des éléments de texte pendant les sessions de bureau distant entre des dispositifs locaux et distants. |
2288983 | Correction d’un problème pouvant provoquer le plantage de la machine d’exécution lorsque trop de dispositifs USB distants étaient montés en ajoutant une limite maximale de quatre dispositifs montés. | Seuls quatre dispositifs distants peuvent être connectés via un port USB, car une quantité plus élevée provoquait le plantage de Runtime. |
2254420 | Correction du débordement de texte dans le volet Assistance demandée. | La barre de défilement horizontale inférieure dans la zone Assistance demandée du volet droit de la section Vue du domaine a été corrigée. Chaque fois que le texte dépasse la longueur du volet, la barre de défilement peut être déplacée pour afficher tout débordement de texte. |
2250706 | Le nombre indiquant les connexions simultanées actives dans un domaine n’a pas diminué après le passage à un autre domaine. | La quantité de connexions simultanées affichée en haut à droite de la section Vue du domaine est désormais mise à jour lors du passage à un autre domaine. |
2212233 | Le titre de la barre de progression peut dérouter l’utilisateur. | Le texte de la barre de progression relative à la connexion entre l’ accès interactif et un dispositif était peu clair et a été modifié. « Accès interactif avec Tools pour bureau » a été remplacé par « Accès interactif (Tools) ». « VPN avec Tools pour bureau » a été remplacé par « VPN ». |
2202769 | Le nombre total de connexions disponibles dans la zone en haut à droite de la vue du domaine n’a pas été mis à jour après le passage d’un domaine avec un droit de connexions simultanées limité à un domaine avec un droit UNL | La quantité affichée de connexions simultanées affichée en haut à droite de la section Vue du domaine est désormais mise à jour lors du passage d’un domaine associé à un droit avec des connexions simultanées limitées à un domaine associé à un droit avec des connexions illimitées. |
2004036 | L’autorisation a disparu lors du chargement du domaine | Lorsque vous vous connectez à un domaine FTRA, le volet de droite affiche désormais les autorisations relatives aux utilisateurs ou groupes d’utilisateurs inclus dans le dossier racine. |
1998444 | Il n’y avait pas de barre de défilement dans la liste des utilisateurs du groupe ; la taille verticale et horizontale de la fenêtre n’avait pas de limite minimale ; alors que le filtre en ligne était actif, le premier clic n’a pas fermé le menu déroulant. | Les problèmes de mise en page ont été corrigés dans FTRA Manager. 1) Il n’y avait pas de barre de défilement dans le volet de droite lié aux utilisateurs du groupe. 2) La fenêtre du bureau distant peut être redimensionnée selon les besoins, sans restriction de largeur et de hauteur minimales. 3) Une fois l’interrupteur à bascule en ligne activé, le dossier du domaine peut maintenant être ouvert ou fermé en cliquant une fois sur la flèche de développement sur la ligne de dossier. 4) Le paramètre Modifier le domaine a été retiré des filtres de la section Audit. |
1916838 | La description de l’audit d’opération pour passer une opération d’autorisation de « Autoriser » à « Refuser » ou vice versa était inexacte | Les descriptions des opérations dans Audit >Opérations incluent désormais les journaux de retrait et d’ajout comprenant les autorisations Autoriser et Refuser . |
1687811 | Alors que le filtre en ligne était actif, le premier clic n’a pas fermé le menu déroulant. | Le contenu des dossiers du volet gauche est désormais correctement développé et réduit chaque fois que le commutateur en ligne est activé. |
2337463 | Le filtre en ligne n’a pas filtré les dispositifs en ligne lors du passage à un autre domaine. | L’interrupteur à bascule en ligne filtre désormais les dispositifs en ligne lors du passage à un autre domaine. |
2354329 | Un utilisateur avec toutes les autorisations refusées pouvait voir les utilisateurs et créer des groupes | Un utilisateur dont toutes les autorisations ont été refusées ne peut plus voir les dossiers ou les dispositifs, ni créer de groupes dans le domaine. |
3098637 | Il était possible d’ajouter automatiquement une adresse MAC 00 complète si aucune donnée n’était saisie et que l’utilisateur sélectionnait le bouton Ajouter | Une adresse MAC 00 complète n’est plus saisie dans le champ d’adresse MAC du volet Paramètres > Partage du Windows Runtime lorsque vous sélectionnez le bouton Ajouter . |
Juin 2023
Version mineure de FactoryTalk Remote Access Tools et de FactoryTalk Remote Access Runtime 13.4.013.
Améliorations des fonctionnalités
- Mise à jour de la fenêtre de dialogue lors de la connexion d’accès au dispositif.
- Mise à jour du bouton d’accès au dispositif avec un menu déroulant.
- Traitement des options de choix par défaut et de bouton d’accès au dispositif sélectionné.
- Remplacement du panneau en bas à droite par une barre de chargement.
- Retrait de la colonne «Actions » dans la vue des dispositifs.
- Ajout d’une option qui spécifie quelle adresse IP VPN est accessible.
- Mise à jour de Tools pour prendre en charge deux connexions d’accès aux dispositifs ou plus.
- Amélioration de la convivialité de Mobile View.
- Mise à jour de la fenêtre de dialogue lors de la connexion d’accès au dispositif.
- Mise à jour du nombre total de connexions disponibles dans le compteur en haut à droite.
- Mise à jour de la gestion des fichiers journaux de Tools.
- Changement de l’apparence des boutons.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
2164777 | Le nom d’utilisateur n’était pas visible lors de l’exécution avec une connexion VPN vers Optix Studio Web. | Le nom d’utilisateur est maintenant visible. |
220575 | Problèmes graphiques (client Web) | Plusieurs anomalies graphiques ont été corrigées. |
221410 | Les autorisations héritées ne sont pas affichées sur une ressource. | Il n’était pas possible de voir les autorisations d’un utilisateur/groupe attribuées à une ressource lorsqu’elles étaient héritées du dossier supérieur. |
Mai 2023
Version de maintenance de FactoryTalk Remote Access Tools et de FactoryTalk Remote Access Runtime 13.3.540.
Mises à jour de sécurité
Cette version inclut des améliorations en arrière-plan qui améliorent la sécurité du produit.
Anomalies corrigées
Les anomalies suivantes ont été corrigées dans cette version.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
Divers | Gestion des autorisations d’une connexion côté Runtime. | Dans les versions précédentes, toutes les autorisations utilisateur étaient vérifiées par le serveur d’accès après avoir reçu la réponse de connexion du Runtime. Désormais, les autorisations utilisateur sont vérifiées par le serveur d’accès à l’étape Connect1. Ils sont ensuite envoyés au Runtime pour lui permettre de vérifier les demandes du client (centre de contrôle), comme le VPN, le bureau distant, etc. Chaque opération Runtime peut ainsi vérifier si l’utilisateur a le droit d’exécuter cette opération. |
1989786 | Un utilisateur est supprimé d’un groupe créé lorsque vous passez d’administrateur à contributeur (ou de contributeur à administrateur) dans FactoryTalk Remote Access (Rockwell uniquement). | Lorsque des utilisateurs étaient déplacés entre des groupes FactoryTalk® Hub™ , ils étaient retirés des groupes FactoryTalk Remote Access personnalisés. |
2103792 | Le bouton d’accès au dispositif est activé uniquement si l’autorisation « Afficher le bureau » est activée pour un utilisateur. | Le bouton Accès au dispositif n’était visible qu’avec l’autorisation « Afficher le bureau ». |
Mars 2023
Version de maintenance de FactoryTalk Remote Access et de FactoryTalk Remote Access Tools 13.3.412.
Mise à jour de sécurité/Modification de fonctionnalité
Cette mise à jour de sécurité améliore la sécurité en exigeant une authentification supplémentaire pour FactoryTalk Remote Access Tools lorsque vous utilisez un VPN ou l’accès avancé aux dispositifs.
Anomalies corrigées
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
1654636 | Les détails d’une connexion récente s’affichaient de manière incorrecte dans les journaux datant de plus de 30 jours. | Les détails des connexions récentes s’affichent désormais correctement. |
1751780 | Ajout de la gestion pour installer, désinstaller et mettre à jour les versions précédentes de SEC (exécution). | Ajout d’un nouveau pilote SEC. |
1829365 | Le droit d’essai FactoryTalk Remote Access Pro était visible dans la fenêtre de sélection de droits après son expiration. | Les droits Runtime expirés n’apparaissent plus dans la fenêtre de sélection. |
1830557 | Message peu clair lorsqu’un administrateur/contributeur tente de créer un domaine FTRA | Le message d’erreur pour la création d’un domaine était peu clair pour un utilisateur contributeur/administrateur et a été clarifié. |
1830717 | Les droits Runtime étaient visibles sur la page des droits alors qu’ils ne pouvaient plus être associés à un dispositif. | Les droits Runtime sont désormais associés à l’état Attribué plutôt que Disponible sur la page Droits lorsqu’ils ont atteint le détachement maximal et qu’ils ne sont associés à aucun dispositif. |
1843043 | Problèmes graphiques affectant Tools. | Quelques problèmes graphiques qui affectaient Tools ont été corrigés. |
1859256 | L’onglet Sous-réseau des connexions dans Tools n’affiche pas les masques de réseau | L’onglet Sous-réseau des connexions dans Tools désormais maintenant le masque de réseau. |
1893233 | Problèmes graphiques affectant le client Web. | Quelques problèmes graphiques qui affectaient le client Web ont été corrigés. |
1902970 | Les mises à jour des dispositifs étaient visibles sur le client Web FactoryTalk Remote Access même lorsque la fonction de mise à jour n’était pas disponible. | Les mises à jour des dispositifs ne sont plus affichées si la fonction n’est pas disponible. |
1937587 | Anomalie lors de la création d’un utilisateur dans un nouveau dossier | Correction d’un problème de disparition des ressources lors de la sélection d’un dossier qui ne contenait pas de dispositifs. |
1979763 | La valeur ExpirationTime est définie pour les droits Basic ou Pro attribués par FactoryTalk® Hub™ . | Les droits Basic et Pro n’expirent pas. Seules les versions d’essai peuvent désormais expirer. |
1982558 | Lors de l’association d’un droit, son état d’expiration n’est pas vérifié par le back-end (pro trail) | Le système vérifie maintenant que les licences ne sont pas expirées ou désactivées avant de les associer à des dispositifs. |
2042328 | Dans FactoryTalk Remote Access, un e-mail est envoyé même si une licence valide est active. | Si un droit valide est joint, une notification par e-mail concernant l’expiration des droits d’essai n’est plus envoyée. |
2042991 | Jalon de sécurité - Réussir l’authentification sans passer le jeton d’accès | L’authentification est désormais requise pour FTRA Tools lorsqu’un VPN ou l’accès avancé aux dispositifs est utilisé. |
2042994 | Jalon de sécurité - Général. | Améliorations générales de la sécurité. |
Novembre 2022
Version de fonctionnalités de FactoryTalk Remote Access et de FactoryTalk Remote Access Tools 13.3.235.
Fonctionnalités
- Activation des nouveaux droits Runtime FactoryTalk Remote Access BASIC et PRO.
- Vous pouvez maintenant réhéberger un droit Runtime FactoryTalk Remote Access BASIC ou PRO.
- Vous pouvez réhéberger les droits d’exécution sans aucun problème.
- Après le troisième réhébergement, vous ne pouvez plus réhéberger pendant six mois.
- Ajout d’une période de grâce de sept jours pour l’expiration des abonnements.
- Ajout d’une notification par e-mail au propriétaire du domaine.
- L’aide de FactoryTalk Remote Access se trouve désormais dans le Centre de documentation technique de Rockwell Automation. Pour accéder à l’aide deFactoryTalk® Hub™, accédez à la bibliothèque d’aide de FactoryTalk Hub.
Anomalies corrigées
La liste suivante identifie les anomalies corrigées dans cette version.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
1794707 | Erreur de paramètre de double IP dans les outils FactoryTalk Remote Access. | Toutes les adresses IP sont maintenant définies dans l’interface réseau de l’ordinateur local à partir de FactoryTalk Remote Access Tools. |
1809320 | Règles de routage VPN non fonctionnelles après des modifications en raison de l’analyse statique. | Les règles de routage fonctionnent désormais dans une connexion VPN avec un dispositif. |
1558525 | RSLinx identifie l’adaptateur FTRA comme « Ubiquity Ethernet Adapter ». | Le dispositif a été renommé FTRA Ethernet Adapter dans le dernier pilote UEA pour RA (version 9.24.6) |
1566117 | Contour rouge lorsque la liste d’adresses MAC autorisées est vide dans la section Partage de Runtime. | Correction de la case rouge dans l’onglet de partage lorsqu’il n’y a pas d’adresses MAC dans la liste d’autorisation. |
1784133 | Messages d’avertissement manquants dans l’onglet Série de Tools. | Les messages manquants ont été ajoutés. |
1682525 | Le dispositif sans nom est affiché avec des guillemets dans le message des outils. | Correction des messages de guillemets vides pour les dispositifs sans nom. |
1545640 | Absence d’informations sur l’affichage dans Tools. | Les informations d’affichage s’affichent désormais pour les dispositifs dotés d’un affichage. |
1544546 | L’agrandissement de la fenêtre des outils ne s’ajuste pas à la position de la barre des tâches de Windows. | Correction des problèmes d’agrandissement de la fenêtre. |
Juin 2022
Version de fonctionnalités de FactoryTalk Remote Access et de FactoryTalk Remote Access Tools 13.2.644.
Fonctionnalités
- FactoryTalk Remote Access Runtime : logiciel d’exécution à distance installable qui vous permet de vous connecter à distance à n’importe quel dispositif exécutant Windows via FactoryTalk Remote Access. Le logiciel Runtime est disponible en deux versions :
- BASIC : une fois connecté, vous pouvez démarrer une session de bureau distant, transférer des fichiers ou établir une connexion VPN sécurisée avec le dispositif distant.
- PRO : vous pouvez établir une connexion VPN avec n’importe quel dispositif connecté à votre dispositif distant via des ports Ethernet, série ou USB.
- Période d’essai de FactoryTalk Remote Access : cette version de FactoryTalk Remote Access introduit une période d’essai qui vous permet d’essayer les services d’accès à distance dans votre environnement. La période d’essai dure 90 jours. Pendant cette période, vous disposerez d’un accès complet à FactoryTalk Remote Access et pourrez utiliser le nombre maximal de connexions simultanées. Pendant l’essai, vous pouvez surveiller votre utilisation du service afin de pouvoir choisir l’abonnement qui convient le mieux à votre organisation. Pendant la période d’essai, en plus d’un nombre illimité de connexions simultanées, vous aurez accès à deux droits FactoryTalk Remote Access Runtime PRO. Pour continuer à utiliser FactoryTalk Remote Access au-delà de la période d’essai, vous devez acheter un abonnement pour les connexions simultanées et des droits pour tous les FactoryTalk Remote Access Runtimes que vous souhaitez continuer à utiliser. Toutes les configurations effectuées dans FactoryTalk Remote Access seront conservées.
- Accès au dispositif : sélectionnez un dispositif dans votre domaine et établissez une session de bureau distant sur le dispositif à l’aide de la versionWeb uniquementoude bureaudes Tools d'accès au dispositif. Utiliser la versionde bureaupermet d’accéder à l’ensemble des services de connectivité : bureau distant, transfert de fichiers, gestion des processus à distance et chat. L’utilisation de la versionWeb uniquementpermet d’accéder au chat, d’afficher le bureau et d’envoyer des commandes à l’aide du clavier virtuel.
- Service de mise à jour amélioré : les mises à jour disponibles pour les outils client FactoryTalk Remote Access sont désormais clairement visibles dans le service FactoryTalk Remote Access.
- Amélioration de la journalisation client : les fichiers journaux du client FactoryTalk Remote Access incluent désormais le nombre de connexions ouvertes pour le domaine, ce qui vous permet de suivre l’utilisation au fil du temps.
Modifications apportées aux fonctionnalités
- Mots de passe uniques pour l’enregistrement de dispositifs : chaque dispositif FactoryTalk Remote Access reçoit un mot de passe unique à huit chiffres permettant d’enregistrer le dispositif sur le domaine. Si un dispositif est retiré du domaine puis tente de le rejoindre à nouveau, un nouveau mot de passe est généré par le service d’accès à distance et être fourni pour réenregistrer le dispositif.
- Retrait de la prise en charge de TLS 1.0 et 1.1 : les protocoles Transport Layer Security versions 1.0 et 1.1 ont atteint leur date d’expiration et ne sont plus pris en charge pour les connexions sécurisées. Tout client qui tente de négocier une connexion sécurisée avec le service FactoryTalk Remote Access à l’aide de ces protocoles sera refusé.
Anomalies corrigées
La liste suivante identifie les anomalies corrigées dans cette version.
Numéro d’ID | Titre | Description |
|---|---|---|
Problèmes de connexion lorsque le navigateur Firefox est utilisé. | Le client a occasionnellement rencontré des interruptions de connexion au bureau distant lorsque le navigateur Firefox était utilisé. |
Mises à jour de sécurité
Les versions des composants logiciels open source suivants utilisés par FactoryTalk Remote Access ont été mises à jour pour améliorer la sécurité :
- System.Net.Security mis à jour en 4.3.2
- System.Text.RegularExpressions mis à jour en 4.3.1
Mars 2022
Version de maintenance de FactoryTalk Remote Access et de FactoryTalk Remote Access Tools 13.0.028.
Consultez le
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits de Rockwell Automation
pour télécharger et mettre à jour FactoryTalk Remote Access Tools vers la version 13.0.028.Novembre 2021
Version initiale de FactoryTalk Remote Access !
Fonctionnalités
- Domaines : le domaine représente le compte de l’entreprise hébergé par l’infrastructure cloud de FactoryTalk Remote Access. Un domaine comprend un groupe de dispositifs, des utilisateurs, des groupes, des règles de pare-feu et des autorisations.
- VPN : établissez un réseau privé virtuel sécurisé entre les superviseurs et les opérateurs des dispositifs de votre domaine.
- Pare-feu : configurez des politiques de pare-feu selon les besoins pour contrôler l’accès à votre réseau.
- Autorisations : définissez des autorisations pour les dispositifs, les groupes et les comptes utilisateurs individuels afin de contrôler l’accès à vos ressources.
Notes d’utilisation
Configuration du routeur
Le routeur Stratix 4300 Remote Access à 2 ports comprend deux ports réseau, un port LAN et un port WAN. Les deux ports prennent en charge les adresses IP attribuées de manière statique. Cependant, si le port LAN est déconnecté, l’adresse IP attribuée statiquement ne sera pas utilisée pour les connexions VPN au routeur. À la place, une adresse IP virtuelle est créée pour être utilisée pendant la session VPN. Dans ce cas, les informations sur le dispositif du service FactoryTalk Remote Access affichent à la fois l’adresse IP attribuée statiquement et l’adresse IP virtuelle. Cependant, la configuration du dispositif Stratix affiche uniquement l’adresse IP virtuelle, car il s’agit de l’adresse IP active pendant la session. Si le port LAN est ensuite connecté au réseau à l’aide d’un câble réseau physiquement inséré, l’adresse IP configurée statiquement sera utilisée.
NOTE:
Le même comportement s’applique au Stratix 4300 à 4 ports : le port LAN est configuré pour prendre l’adresse IP d’un serveur DHCP et le serveur DHCP ne peut pas être contacté via le routeur, et le LAN n’a donc pas d’IP.
Authentification à plusieurs facteurs
Lorsque vous vous connectez pour la première fois à FactoryTalk Remote Access, un message vous indique que l’authentification à plusieurs facteurs doit être configurée et activée avant d’être utilisée. Après avoir cliqué sur le lien d’
Activation
, un code QR s’affiche et peut être scanné avec n’importe quelle application prenant en charge le standard Google Authenticator. Utilisez les liens suivants à partir de votre dispositif pour télécharger une application d’authentification :Si votre dispositif ne peut pas scanner le code QR, cliquez sur le lien
Vous ne parvenez pas à le lire ?
pour afficher le code de sécurité à utiliser avec votre application d’authentification plutôt que scanner le code QR.Après la première connexion, les connexions suivantes vous demanderont votre code d’authentification. Ce code est mis à jour toutes les 3 minutes. Ouvrez l’application d’authentification sur votre dispositif et saisissez le code actuellement attribué à votre compte.
Anomalies connues
La liste suivante identifie les anomalies connues au moment de la publication.
Numéro d’ID | Description | Solutions alternatives | |
|---|---|---|---|
1320589 | La vue ne s’actualise pas après l’ajout du routeur. | Ce problème se produit par intermittence. Attendez quelques minutes et réessayez. Si la vue ne s’actualise pas, fermez le navigateur et rouvrez la session. | |
1320997 | Le nombre de connexions simultanées n’est réduit que lorsque l’applet est fermée. | Après avoir déconnecté une session, fermez l’applet de connexion pour retirer la session de la liste des sessions actives. | |
Problèmes
En cas de problèmes avec FactoryTalk Remote Access, veuillez les signaler à l’aide du formulaire de commentaire accessible dans le menu principal sous
Aide > Écrire un commentaire
.Veuillez utiliser le formulaire de commentaires sur la documentation pour nous aider à améliorer l’aide.
Les problèmes seront répertoriés dans les notes de publication à mesure qu’ils seront signalés et résolus.
Fournir une réponse