Perte de connexion du Runtime
Si Tools perd la connexion avec le Runtime et que le dispositif Runtime est en ligne, une page vierge s’affiche indiquant
Dispositif déconnecté
.Si Tools perd la connexion avec le Runtime et que le dispositif Runtime est hors ligne, le message indique
Dispositif hors ligne
.Pour rétablir une connexion, sélectionnez le bouton
Reconnecter
qui apparaît sous le message Dispositif déconnecté
.Fournir une réponse