Comment implémenter des paramètres de sécurité réseau

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
prend en charge les politiques de pare-feu pour vous aider à protéger le trafic de votre réseau. Vous pouvez définir ou personnaliser des politiques de pare-feu ou utiliser des politiques de pare-feu prédéfinies, y compris un ensemble de règles spécifiques permettant le filtrage de paquets.
  1. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    et à la section
    Vue du domaine
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter une ressource
    (icône
    Plus entouré
    ) en regard du dossier ou du dispositif pour lequel vous souhaitez activer un pare-feu.
  3. Vous pouvez créer ou importer des règles de pare-feu, selon que vous souhaitez créer une politique en personnalisant des règles ou utiliser un ensemble de règles existant.
    1. Pour importer une politique de pare-feu depuis le serveur
      FactoryTalk® Remote Access™
      Manager
      , cliquez sur l’icône Plus entourée à côté d’un dossier ou d’un dispositif et sélectionnez
      Importer une politique de pare-feu
      .
      1. Sélectionnez la politique de pare-feu que vous souhaitez associer à votre dossier ou dispositif.
        NOTE: Les dossiers enfants hériteront de la politique de pare-feu attribuée au dossier parent associé.
    2. Pour créer une politique de pare-feu, cliquez sur l’icône Plus entouré en regard d’un dossier ou d’un dispositif, puis sélectionnez
      Créer une politique de pare-feu
      . Ensuite, nommez la politique de pare-feu et définissez des règles de pare-feu selon les besoins.
NOTE: Consultez Paramètres du pare-feu pour plus d’informations à ce sujet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal