Bonnes pratiques de FactoryTalk® Remote Access™ Manager
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerSuivez les conseils suivants pour une utilisation appropriée de
FactoryTalk® Remote Access™
.• Dans le cas d’installations logicielles sur des dispositifs Windows, configurez un pare-feu sur le réseau (de préférence un pare-feu matériel) afin que toutes les connexions Internet vers le dispositif soient bloquées. Un seul port sortant doit être utilisé par
FactoryTalk® Remote Access™
(port TCP 443, 80 ou 5935) et doit être maintenu ouvert entre le dispositif et Internet.• Les dispositifs Windows ne doivent exécuter que des logiciels contrôlés et sûrs.
• Mettez à jour le logiciel
FactoryTalk® Remote Access™
en cas de publication d’améliorations de sécurité.• Dans un environnement industriel approprié, statique et contrôlé, il est possible d’éviter un logiciel antivirus.
• Un nouveau mot de passe administrateur fort conformément à la norme IEC 62443-3-3 est obligatoire pour enregistrer un routeur auprès d’une organisation. Conservez le mot de passe administrateur en lieu sûr et ne le partagez pas avec du personnel non autorisé.
• Les routeurs
FactoryTalk® Remote Access™
peuvent être connectés à Internet via leur port WAN. Les routeurs FactoryTalk® Remote Access™
n’activent aucun service via ce port et n’auront besoin que d’une connexion sortante via le port sortant configuré (port TCP 443, 80 ou 5935). Ils n’exposent aucune surface à des attaques connues de l’extérieur. La dernière version de la pile de micrologiciels contre les nouveaux types d’attaques est testée périodiquement. Cependant, pour une meilleure sécurité, un pare-feu matériel spécialisé supplémentaire offre la meilleure protection face à l’extérieur.Fournir une réponse