Informations importantes pour l’utilisateur

Veuillez lire ce document et les documents répertoriés dans la section des ressources supplémentaires concernant l’installation, la configuration et l’utilisation de cet équipement avant d’installer, de configurer, d’utiliser ou d’entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage, ainsi qu’avec les obligations de l’ensemble des codes, lois et normes applicables.
Les activités, y compris l’installation, les réglages, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et la maintenance, doivent être effectuées par du personnel dûment formé conformément au code de pratique en vigueur.
Les utilisateurs sont responsables de s’assurer que leur utilisation de la technologie VPN est conforme aux lois et réglementations locales. Dans certaines juridictions, l’utilisation des VPN peut être restreinte ou nécessiter une approbation ou une licence des autorités locales.
Si cet équipement est utilisé d’une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie peut être compromise.
Rockwell Automation, Inc.
ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects ou consécutifs résultant de l’utilisation ou de l’application de cet équipement.
Les exemples et schémas de ce manuel sont inclus uniquement à titre d’illustration. En raison des nombreuses variables et conditions associées à une installation particulière,
Rockwell Automation, Inc.
ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation réelle basée sur ces exemples et schémas.
Rockwell Automation, Inc.
n’assume aucune responsabilité en matière de brevet concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
La reproduction totale ou partielle du contenu de ce manuel sans l’autorisation écrite de
Rockwell Automation, Inc.
, est interdite.
Tout au long de ce manuel, des notes vous fournissent des informations complémentaires sur la sécurité.
Rockwell Automation, Inc.
reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement du langage inclusif dans la technologie. Nous travaillons de manière proactive avec nos pairs au sein de l’industrie pour trouver des alternatives à ces termes et modifier nos produits et notre contenu. Veuillez excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu pendant la mise en œuvre de ces modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal