Ajouter un sous-dispositif

Vous pouvez ajouter un nouveau sous-dispositif ou dupliquer un sous-dispositif existant.

Ajouter un nouveau sous-dispositif

  1. Dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    , accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    .
  2. Dans le volet gauche du domaine, sélectionnez le dispositif principal dont dépend le sous-dispositif.
  3. En regard du dispositif principal, sur la même ligne, sélectionnez . Vous pouvez également sélectionner les trois points en haut de l’écran et sélectionner
    Ajouter un sous-dispositif
    .
  4. Une fenêtre de dialogue
    Créer un sous-dispositif
    s’ouvre. Saisissez le
    Nom
    et l’
    Adresse IP
    du sous-dispositif.
    NOTE: L’adresse IP du sous-dispositif doit être compatible avec un sous-réseau accessible par le dispositif distant.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Dupliquer un sous-dispositif existant

Vous pouvez dupliquer des sous-dispositifs d’un dispositif à un autre tout en préservant leur configuration et les services associés, ce qui élimine le besoin de redéfinition manuelle et réduit le temps de configuration.
  1. Dans la
    Vue du domaine
    , cliquez avec le bouton droit sur le sous-dispositif à dupliquer.
  2. Sélectionnez
    Copier le sous-dispositif
    .
    CONSEIL: Pour dupliquer tous les sous-dispositifs sous un dispositif, cliquez avec le bouton droit sur le dispositif et sélectionnez
    Copier les sous-dispositifs
    .
  3. Sélectionnez le dispositif de destination.
  4. Sélectionnez
    Coller un sous-dispositif
    ou
    Coller les sous-dispositifs
    si vous avez précédemment sélectionné
    Copier les sous-dispositifs
    .
    Le ou les sous-dispositifs dupliqués s’affichent dans le volet de gauche, sous le dispositif sélectionné.
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas dupliquer un ou plusieurs sous-dispositifs dans le même dispositif.
IMPORTANT: La duplication n’est pas possible si le dispositif de destination contient déjà un ou plusieurs sous-dispositifs avec des adresses IP conflictuelles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal