Enregistrement du dispositif sur un domaine

Les dispositifs intégrant
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime doivent être enregistrés sur un domaine. Cet enregistrement permet leur gestion, ainsi qu’une connexion à distance. Les connexions à distance peuvent être établies en sélectionnant les options
Accès interactif
ou
VPN
dans
FactoryTalk® Remote Access™
Manager.
La procédure d’enregistrement sur un domaine peut varier en fonction du type de dispositif et de la version du micrologiciel.

Stratix® 4300
doté d’une version du micrologiciel antérieure ou égale à 4.0.2

  1. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager et sélectionnez
    Explorateur
    Vue du domaine
    .
  2. Sélectionnez le dossier de domaine dans lequel vous souhaitez enregistrer votre dispositif.
  3. Sélectionnez
    Ajouter une ressource
    (bouton
    Plus encerclé
    ).
  4. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif
    .
  5. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif localement
    .
    NOTE: Un message contextuel peut apparaître et demander l’autorisation d’ouvrir l’outil. Avant de confirmer, vous pouvez cocher la case
    Toujours autoriser pour éviter que ce message ne s’affiche à nouveau au cours de cette session
    . Si vous deviez utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur, ce message s’affichera à nouveau.
  6. Dans la boîte de dialogue
    Ajouter un dispositif localement
    , saisissez le mot de passe en vous connectant en tant qu’utilisateur
    Admin
    . Ensuite, une liste affiche les adresses MAC des dispositifs trouvés sur votre réseau.
    NOTE: Ces identifiants sont les mêmes que ceux que vous utilisez pour accéder au System Manager du dispositif, et le mot de passe par défaut d’un utilisateur administrateur est
    admin
    . Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : Routeur Stratix 4300
  7. Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez ajouter à votre domaine.
  8. Saisissez un nom de dispositif dans le champ
    Nom initial
    .
  9. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
    NOTE: Vous serez peut-être invité à vous connecter à votre compte, si vous ne l’avez pas encore fait.

Stratix® 4300
doté d’une version du micrologiciel supérieure à 4.0.2

  1. Accédez au System Manager du dispositif via la barre de navigation.
    NOTE:
    Pour accéder au System Manager du dispositif, saisissez son adresse IP dans la barre de navigation. Ensuite, saisissez
    admin
    comme nom d’utilisateur et
    admin
    comme mot de passe par défaut. Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : Routeur Stratix 4300
    Reportez-vous également à ce manuel dans les cas suivants : si vous ne connaissez pas l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif ; si vous voulez en savoir plus sur les paramètres d’usine du dispositif ; ou si vous souhaitez une découverte de réseaux via
    Tools
    Configuration du dispositif
    (sélectionnez le micrologiciel 4.0.4 ou une version plus récente).
  2. Sélectionnez la section
    FT Remote Access
    , puis cliquez sur
    Connecter
    . Attendez qu’une connexion soit établie.
    NOTE: Si le dispositif distant n’est pas encore enregistré sur un domaine, la page Web affiche un ID, ainsi qu’un mot de passe utilisé pour l’enregistrement du dispositif sur le domaine.
  3. Pour enregistrer le dispositif distant, connectez-vous à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager à l’aide d’un compte utilisateur
    Admin
    .
  4. Dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager, accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    et ouvrez le dossier de domaine dans lequel vous souhaitez stocker le dispositif distant.
  5. Sélectionnez
    Ajouter une ressource
    (bouton
    Plus encerclé
    ), puis sélectionnez
    Ajouter un dispositif
    .
  6. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif à distance
    et saisissez l’ID et le mot de passe que vous avez précédemment obtenus lors de la sélection de
    Connecter
    sur le System Manager.
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    . Le dispositif nouvellement enregistré est nommé
    <Sans nom>
    dans le dossier précédemment sélectionné et doit être renommé.
  8. Renommez le dispositif.

OptixPanel™, OptixEdge™ et module Embedded Edge Compute

  1. Accédez au System Manager du dispositif via la barre de navigation.
    NOTE:
    Pour accéder au System Manager du dispositif, saisissez son adresse IP dans la barre de navigation. Ensuite, saisissez
    admin
    comme nom d’utilisateur et
    admin
    comme mot de passe par défaut. Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation :
    Reportez-vous également à ce manuel dans les cas suivants : si vous ne connaissez pas l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif ; si vous voulez en savoir plus sur les paramètres d’usine du dispositif ; ou si vous souhaitez une découverte de réseaux via
    Tools
    Configuration du dispositif
    (sélectionnez le micrologiciel 4.0.4 ou une version plus récente).
  2. Sélectionnez la section
    FT Remote Access
    , puis cliquez sur
    Connecter
    . Attendez qu’une connexion soit établie.
    NOTE: Si le dispositif distant n’est pas encore enregistré sur un domaine, la page Web affiche un ID, ainsi qu’un mot de passe utilisé pour l’enregistrement du dispositif sur le domaine.
  3. Pour enregistrer le dispositif distant, connectez-vous à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager à l’aide d’un compte utilisateur
    Admin
    .
  4. Dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager, accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    et ouvrez le dossier de domaine dans lequel vous souhaitez stocker le dispositif distant.
  5. Sélectionnez
    Ajouter une ressource
    (bouton
    Plus encerclé
    ), puis sélectionnez
    Ajouter un dispositif
    .
  6. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif à distance
    et saisissez l’ID et le mot de passe que vous avez précédemment obtenus lors de la sélection de
    Connecter
    sur le System Manager.
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    . Le dispositif nouvellement enregistré est nommé
    <Sans nom>
    dans le dossier précédemment sélectionné et doit être renommé.
  8. Renommez le dispositif.

Identification du matériel

Lors de sa première connexion au réseau, Runtime stocke son identité sur le disque du dispositif dans un fichier nommé
auth.bin
. L’emplacement de ce fichier dépend du système utilisé, comme indiqué dans le tableau suivant.
Runtime pour les dispositifs Rockwell Automation
Système
Chemin
Routeurs
Stratix® 4300
, terminaux graphiques
OptixPanel™
, module Embedded Edge Compute,
OptixEdge™
/persistent/data/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal