Connecter FactoryTalk Design Studio à FactoryTalk Remote Access

FactoryTalk Design Studio utilise un utilisateur FactoryTalk Remote Access personnalisé nommé
FTDS
pour communiquer avec les dispositifs sur site via des points de terminaison FactoryTalk Remote Access. Pour confirmer la configuration de cet utilisateur, reportez-vous à Activer FactoryTalk Remote Access pour FactoryTalk Design Studio. L’accès au Build and Deploy Center nécessite le rôle Ingénieur. Pour modifier la configuration de la communication, un droit FactoryTalk Design Studio Core est requis.
Pour connecter FactoryTalk Design Studio à FactoryTalk Remote Access, une fois la configuration de FactoryTalk Remote Access terminée :
  1. Une fois qu’un automate a été ajouté à votre projet (voir Ajouter un automate), accédez au
    Centre de déploiement
    pour définir le chemin d’accès à l’automate.
  2. Sélectionnez le menu hamburger dans le champ du chemin. L’écran
    Définir le chemin du dispositif
    s’affiche.
    La liste des pilotes sur cet écran est commune à tous les utilisateurs et à tous les projets FactoryTalk Design Studio de votre organisation FactoryTalk Hub.
  3. Sélectionnez l’icône de prise pour configurer un nouveau pilote. L’écran
    Configurer les pilotes
    s’affiche.
  4. Les
    Types de pilotes disponibles
    qui s’affichent doivent être
    FactoryTalk Remote Access (VPN)
    . Sélectionnez
    Ajouter
    . L’écran
    Modifier le point de terminaison VPN
    s’affiche et présente les points de terminaison FactoryTalk Remote Access auxquels sont attribuées des autorisations d’utilisateur
    FTDS
    .
  5. Sélectionnez le point de terminaison ou le dispositif FactoryTalk Remote Access auquel vous souhaitez vous connecter. L’automate sur site doit disposer d’une connexion réseau à ce point de terminaison pour que FactoryTalk Design Studio puisse y accéder.
  6. La méthode de découverte par défaut pour une nouvelle connexion VPN est
    Liste ou plage de dispositifs
    . Pour utiliser cette méthode, vous devez ajouter une adresse IP ou une plage d’adresses IP spécifique dans le champ
    Liste ou plage de dispositifs
    de cette boîte de dialogue. Si ces adresses ne sont pas connues ou si vous préférez une découverte automatique, remplacez la méthode de découverte par
    Broadcast
    . La découverte par diffusion détecte tous les automates disponibles connectés au point de terminaison sélectionné.
  7. Cliquez sur
    OK
    pour ajouter votre nouveau point de terminaison. Vous êtes renvoyé à l’écran
    Configurer les pilotes
    .
  8. Sélectionnez
    Fermer.
    Votre nouveau point de terminaison apparaît désormais dans la liste
    Définir le chemin d’accès du dispositif
    et est disponible pour tous les projets au sein de votre organisation.
  9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point de terminaison et sélectionnez
    Connecter
    dans le menu qui s’affiche. Cela établit une connexion active au point de terminaison VPN FactoryTalk Remote Access et une liste de tous les automates disponibles connectés à ce point de terminaison s’affiche.
  10. Une fois la connexion établie, développez la liste pour afficher les automates disponibles.
  11. Mettez en surbrillance l’automate dont vous voulez définir le chemin et sélectionnez
    OK
    pour définir le chemin. Vous pouvez désormais vous connecter et déployer vers votre automate à partir de FactoryTalk Design Studio.
FactoryTalk Design Studio est désormais configuré pour communiquer via votre point de terminaison FactoryTalk Remote Access, et vous avez défini le chemin de votre automate sur site.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal