Présentation de High Availability

FactoryTalk® Optix™
High Availability
exécute un projet sur un cluster à trois nœuds au lieu d’un seul dispositif. En cas de défaillance du nœud actif, le cluster bascule automatiquement vers un nœud de secours. Les clients se connectent toujours à une adresse IP virtuelle (VIP), quelle que soit la machine physique qui exécute le projet.
Ce guide couvre l’installation, la configuration et la désinstallation d’un cluster High Availability (HA). Pour une explication plus approfondie des concepts HA et des exigences de l’application, consultez
High Availability
dans l’aide
FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal