Créer un objet Four
Les propriétés d’objet seront utilisées pour générer automatiquement des éléments d’interface.
- Créez l’objet Four :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnezet saisissez
Kiln.
- Créez cinq variables Four :
- DansPropriétés, créez cinq variables en sélectionnanten haut, puis en sélectionnant
Variable. - Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnezet saisissez :

- Address
- Enabled
- Image
- SetPoint
- Temperature
- Configurez les types de variables du four :CONSEIL: Les objets graphiques sont créés en fonction des types de variables.
- En regard deAddress, sélectionnezInt32, puis sélectionnezString.
- En regard deEnabled, sélectionnezInt32et sélectionnezBoolean.
- En regard deImage, sélectionnezInt32, puis sélectionnezResourceUri.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- En regard deTemperature, sélectionnezInt32, puis sélectionnezFloat.
- Définissez les valeurs des variables Four :
- Définissez la valeur de la variableAddresssur192.168.0.1.
- Définissez la valeur de la variableImagesur%PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg.
- Définissez la valeur de la variableSetPointsur100.
- Définissez la valeur de la variableTemperaturesur27.3.
Fournir une réponse