Créer des boutons permettant de modifier les paramètres régionaux

Créez un bouton qui modifie la langue de l’interface en anglais et un autre qui modifie la langue de l’interface en polonais.
  1. Créer les boutons :
    1. Dans
      Vue de projet
      , créez deux boutons en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Pour renommer les boutons, passez le curseur de la souris sur chaque bouton, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez :
      • USLocaleButton
      • PLLocaleButton
  2. Configurer le bouton de paramètres régionaux anglais :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      USLocaleButton
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      English
      .
    3. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Icône Ajouter en noir
      et sélectionnez
      Commandes
      Commandes de variable
      Définir la valeur de variable
      .
    4. Sous
      Arguments d’entrée
      , créez un lien dynamique entre
      VariableToModify
      et
      Alias
      {Session}
      Session
      ActualLanguages@NodeId
      .
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner les valeurs
      @Attribute
      dans le menu déroulant
      Attribut
      en bas de la boîte de dialogue.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Sous
      Arguments d’entrée
      , définissez
      Valeur
      sur
      en-US
      .
  3. Configurer le bouton de paramètres régionaux polonais :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      PLLocaleButton
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte
      sur
      Polish
      .
    3. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Icône Ajouter en noir
      et sélectionnez
      Commandes
      Commandes de variable
      Définir la valeur de variable
      .
    4. Sous
      Arguments d’entrée
      , créez un lien dynamique entre
      VariableToModify
      et
      Alias
      {Session}
      Session
      ActualLanguages@NodeId
      .
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner les valeurs
      @Attribute
      dans le menu déroulant
      Attribut
      en bas de la boîte de dialogue.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Sous
      Arguments d’entrée
      , définissez
      Valeur
      sur
      pl-PL
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal