Créer une jauge linéaire

Créez une jauge qui vous permet d’afficher et de contrôler la température actuelle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Jauge linéaire
    .
  2. Configurer la jauge :
    1. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      Temperature
      .
    2. En regard de
      Zones d’avertissement
      , sélectionnez
      Icône Ajouter en noir
      .
    3. Sous
      ZoneD’avertissement1
      , créez un lien dynamique entre
      De
      et
      ProjectName
      Alarmes
      AlarmeDeNiveauExclusive1
      Limite haute
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Sous
      ZoneD’avertissement1
      , créez un lien dynamique entre
      À
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      JaugeLinéaire1
      Valeur maximale
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Sous
      ZoneD’avertissement1
      , définissez
      Couleur
      sur
      #fe1414
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal