Commande CLI : connect
Utilisez la commande
connect
pour connecter FactoryTalk Optix Studio
à une application FactoryTalk Optix en cours d’exécution exposant un serveur OPC UA.Syntaxe
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect endpoint
[--silent]Paramètre | Importance | Description |
|---|---|---|
endpoint | Requis | Adresse IP du point de terminaison auquel se connecter. |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
Exemple
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
Fournir une réponse