Localiser les unités d’ingénierie pour les ingrédients de la recette héritée
Configurez les ingrédients de la recette héritée afin que l’éditeur de recettes héritées localise les unités d’ingénierie en fonction du système de mesure sélectionné pour la session.
- Importez les balises d’automate qui contiennent les valeurs des ingrédients.Pour plus d’informations, consultez Configurer un pilote de communication.
- Configurez des variables pour les ingrédients de la recette héritée qui fournissent les unités d’ingénierie source pour la localisation :
- DansVue de projet, dans le dossierModèle, créez un sous-dossier pour les ingrédients de la recette héritée.Par exemple, créez un dossierRecipeVarsdans le dossierModèle.Pour plus d’informations, consultez Créer un dossier.
- Créez des variables numériques dans le dossier que vous avez créé dans 2.a qui reflètent les ingrédients de la recette héritée.Pour plus d’informations, consultez Créer une variable.
- Pour chaque variable, définissez l’unité d’ingénierie qui correspond à la valeur de la balise d’automate et ajoutez une plage si nécessaire.CONSEIL: L’unité d’ingénierie de la variable est l’unité source pour la localisation et doit correspondre à l’unité utilisée par la valeur de la balise d’automate. Pour mapper les unités source à différents systèmes de mesure, reportez-vous à la section Configurer le mappage des systèmes de mesure.Pour plus d'informations, consultez les rubriques Définir l'unité de mesure d'une variable et Ajouter une plage à une variable.
- Créez un lien dynamique de chaque variable vers la balise d’automate importée correspondante.Pour plus d’informations, consultez Créer des liens dynamiques.
- Configurez un schéma de recettes héritées qui utilise les variables de 2 comme ingrédients.Pour plus d’informations, consultez Configurer un schéma de recette hérité.
- Configurez l’éditeur de recettes héritées, sélectionnez le schéma de recettes héritées, puis exécutezExécuter Setuppour créer les lignes d’ingrédients dans l’interface utilisateur.Pour plus d’informations, consultez Configurer un éditeur de recettes hérité.L’éditeur de recettes héritées inclut des lignes générées pour les ingrédients configurés.
- Configurez la localisation de chaque ingrédient numérique des recettes héritées.Pour obtenir un exemple sur la façon de configurer des étiquettes avec des unités d’ingénierie localisées, reportez-vous à la section Développer une étiquette avec une unité d’ingénierie localisée.
L’éditeur de recettes héritées affiche les valeurs configurées des ingrédients, avec les unités d’ingénierie localisées selon le système de mesure sélectionné pour la session.
Pour utiliser les ingrédients localisés lors de l’exécution, reportez-vous à la section Gérer les recettes héritées lors de l'exécution.
legacy recipes
localization
engineering units
Fournir une réponse