Modifier un modèle de projet
Pour modifier un modèle de projet, ouvrez le modèle et modifiez son contenu qui apparaitra par défaut dans les projets créés via ce modèle. Vous pouvez également modifier le nom et la description du modèle qui s’affichent sur la fiche du modèle pour décrire le contenu du modèle.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezProjet.La page de démarrage s’ouvre.
- Ouvrez le modèle en sélectionnant l’une des options suivantes :
- Modèle récent. SélectionnezAccueilou sélectionnezOuvrir, puis sélectionnezRécentpour sélectionner le modèle à ouvrir.
- Modèle distant. SélectionnezOuvrir, puis sélectionnezDistantpour sélectionner le modèle à ouvrir, ou saisissez uneURL distanteet unEmplacementpour sélectionner un modèle distant.
- Modèle Optix. SélectionnezOuvrir, puis sélectionnezModèlespour sélectionner le modèle Optix à ouvrir.
- Modifiez le contenu du modèle Optix.
- Enregistrez le modèle Optix avec :
- Le même nom. Dans la barre d’outils, sélectionnez.Enregistrer
- Un nom différent :
- Nom. Entrez le nom du modèle Optix.
- Enregistrer en tant que type. Sélectionnez le Modèle Optix (*.optixt).
- Emplacement. L’emplacement des modèles est en lecture seule.NOTE: Les modèles Optix sont stockés dansC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Les noms des modèles Optix commencent par FTOptix_template_.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
- SélectionnezOK.
- Avec le même nom et validé dans le référentiel. Dans la barre d’outils, sélectionnez .
- Modifiez le nom et la description du modèle par défaut qui apparaissent sur la fiche lorsque vous sélectionnez le modèle :
- DansPropriétés, sousNom d’affichage, saisissez un nom descriptif du modèle.
- DansDescription, saisissez une description, par exemple la finalité du modèle.CONSEIL: Les descriptions de modèle longues sont tronquées mais s’affichent en entier lorsque vous pointez la souris sur la description sur la fiche du modèle.
- Pour fermer le modèle, dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sur la page de démarrage, sélectionnez
ProjetFermer le projet.
Fournir une réponse