Créer un modèle de projet
Créez un modèle de projet qui contiendra le contenu par défaut des projets qui reposent dessus. Créez le modèle à partir d’un projet existant. Les nouveaux projets que vous créez à partir du modèle contiennent son contenu par défaut.
- Ajoutez le contenu que vous souhaitez voir apparaître comme contenu par défaut dans les projets que vous créez via le modèle.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas aprèset sélectionnezEnregistrerEnregistrer sous.
- DansEnregistrer le projet sous, remplissez les éléments suivants :
- Nom. Entrez le nouveau nom du projet.
- Emplacement. Entrez le chemin vers lequel enregistrer le projet. Sélectionnez et recherchez un dossier pour le sélectionner.
- Modèle. Sélectionnez cette option pour enregistrer le projet en tant que modèle.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au projet et stocker le projet dans un référentiel Git.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans les projets.
- SélectionnezOK.
- (facultatif) Sur la page de démarrage, dans le coin supérieur gauche de la vignette du modèle nouvellement créé, pour ajouter le modèle aux favoris, sélectionnez.

Fournir une réponse