Rechercher un modèle
Recherchez un modèle dans les bibliothèques et filtrez les résultats.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansRechercher, entrez le nom du modèle.Par exemple, saisissezAlarm grid.
- (Facultatif) Triez les modèles par ordre alphabétique croissant ou décroissant en sélectionnant
Trier par ordre croissant/décroissant. - (Facultatif) Basculez entre la vue Liste et la vue Grille en sélectionnant
Vue ListeouVue Grille.
Les bibliothèques et les modèles sont filtrés en fonction de la requête de recherche.
Fournir une réponse