Ajouter une instance de vue
Créez une instance de type de vue et modifiez les propriétés de l’instance de vue.
Conditions préalables
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud devant contenir l’objet de vue et sélectionnez .L’instance d’objet de vue apparaît sous le nœud et hérite des propriétés du type de vue.
- (facultatif) DansPropriétés, définissez les propriétés de l’instance de vue.Pour plus d’informations, passez le curseur de la souris sur les propriétés.
- (Facultatif) Ajoutez des objets à l’instance de vue.
Fournir une réponse