Configurer une LED

Ajoutez un objet LED et modifiez ses propriétés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    LED
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , configurez les paramètres de la
    LED
     :
    1. Créez un lien dynamique entre
      Actif
      et une variable booléenne.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
      Par exemple, créez un lien dynamique vers la propriété
      Actif
      d’une alarme. La LED deviendra active lorsque l’alarme sera active. Pour plus d’informations sur les alarmes, reportez-vous à la section Alarmes.
    2. Définissez
      Clignotement si actif
      sur l’une des options suivantes :
      • Faux
        . La LED ne clignote pas lorsqu’elle est active.
      • Vrai
        . La LED clignote lorsqu’elle est active.
      • Lien dynamique vers une variable booléenne pour contrôler le clignotement de la LED via la valeur de la variable liée.
  3. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , configurez
    Apparence
     :
    • Visible
      . Afficher ou masquer la LED lors de l’exécution.
    • Activé
      . Activer l’interaction utilisateur avec la LED lors de l’exécution.
    • Opacité
      . Remplacer l’opacité de la LED
      0
      (transparent) par
      100
      (opaque).
    • Rotation
      . Faire pivoter la LED d’un nombre spécifié de degrés.
    • Apparence
      . Sélectionner
      Circulaire
      ou
      Rectangulaire
      pour modifier la forme de la LED.
    • Couleur
      . Définir la couleur de la LED.
  4. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    ou dans l’éditeur, configurez les paramètres
    Taille et disposition
    .
  5. (Facultatif) Pour afficher du texte dans la LED, dans
    Propriétés
    , configurez
    Texte et police
     :
    • Texte
      . Saisir le texte à afficher dans la LED ou créer un lien dynamique vers une variable de chaîne.
    • Couleur de texte
      . Définir la couleur du texte.
    • Position du texte
      . Sélectionner la position du texte par rapport à la LED.
    • Retour automatique à la ligne
      . Appliquer des sauts de ligne lorsque le texte dépasse la largeur du conteneur.
    • Troncage du texte
      . Remplacer le texte qui ne tient pas dans le conteneur par
      ...
      .
    • Famille de polices
      . Sélectionner la famille de police du texte.
    • Taille de police
      . Définir la taille de police du texte.
    • Épaisseur de police
      . Sélectionner l’épaisseur de police du texte.
    • Police en italique
      . Appliquer une police italique au texte.
  6. (Facultatif) Pour afficher une image dans la LED, dans
    Propriétés
    , configurez
    Image
     :
    • Chemin de l’image
      . Sélectionner une image à afficher dans la LED.
      CONSEIL: Sélectionnez
      Parcourir
      , puis sélectionnez
      Icône Importer des fichiers
      Importer des fichiers
      pour ajouter une image au projet ou sélectionnez une image existante dans le projet.
    • Position de l’image
      . Sélectionner la position de l’image par rapport à la LED.
    • Largeur de l’image
      . Définir une largeur d’image spécifique.
    • Hauteur de l’image
      . Définir une hauteur d’image spécifique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal