Configurer un bouton à impulsion

Créez un bouton momentané et configurez ses événements pour exécuter des méthodes spécifiques.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur le nœud qui contiendra le bouton et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton à impulsion
    .
    Par exemple, ajoutez le bouton sous
    MainWindow (type)
    .
  2. (Facultatif) Dans
    Vue de projet
    , passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
    Icône Modifier
    , et entrez un nouveau nom pour le bouton.
  3. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , ajustez l’apparence du bouton :
    • Apparence
      . Ajuster la visibilité, l’état, l’opacité, la rotation, la couleur d’arrière-plan et le style du bouton.
      CONSEIL: Pour afficher et appliquer des styles de bouton, reportez-vous à la section Appliquer un style de bouton.
    • Taille et disposition
      . Ajuster la taille et la position du bouton dans votre projet.
    • Texte et police
      . Saisir le texte à afficher dans le bouton et ajustez le style de texte.
    • Image
      . Insérer une icône dans le bouton et décidez de son emplacement par rapport au texte du bouton.
      CONSEIL: Sélectionnez
      Parcourir
      , puis sélectionnez
      Icône Importer des fichiers
      Importer des fichiers
      pour ajouter une image au projet ou sélectionnez une image existante dans le projet. Ajustez
      Position de l’image
      pour aligner l’image par rapport au texte du bouton.
  4. Dans
    Événements
    , créez des liens dynamiques entre des événements spécifiques et des méthodes à exécuter.
    Pour plus d’informations sur les événements disponibles, reportez-vous à la section Bouton à impulsion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal