Bouton à délai
Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. Comprend un événement MouseLongPress.
Événements
Utilisez ces événements de bouton pour déclencher des méthodes :
Événement | Généré lors de l’exécution quand |
|---|---|
Événement MouseLongPress | Un objet est enfoncé ou touché pendant la durée spécifiée dans la propriété Délai . |
Événement MouseClick | Un objet est enfoncé ou touché, puis relâché. |
Événement MouseDown | Un objet est enfoncé ou touché. |
Événement MouseUp | L’objet enfoncé ou touché est relâché. |
Exemple
Bouton à délai par défaut

Fournir une réponse