Développer l’interface utilisateur générée automatiquement

Développez une interface utilisateur automatiquement remplie d’éléments graphiques en fonction des propriétés des objets dans le dossier Modèle.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UIGeneratedFromModel.zip
Exemple d’application
Conditions préalables
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal