Intégrer l’interface avec les NetLogics
Intégrez les NetLogic avec l’interface de l’application.
- DansVue de projet, développez .
- Configurer le bouton Insérer des données aléatoires :
- DansVue de projet, sélectionnezInsertButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnezet sélectionnez .
- Configurer la requête d’affichage dans le bouton Étiquette :
- DansVue de projet, sélectionnezRunQueryButton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez .
Fournir une réponse