Utilisateurs, groupes et rôles
Les utilisateurs, les groupes et les rôles font partie d’une politique de sécurité et déterminent la manière dont l’accès utilisateur à une application est contrôlé lors de l’exécution. Ajoutez et gérez des utilisateurs et des groupes à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.Vérifiez que certaines vues ou certains contenus sont visibles ou activés uniquement pour certains groupes ou rôles d’utilisateurs. Spécifiez l’accès en liant la propriété d’une vue ou d’un objet graphique à une variable de session.
Pour gérer les utilisateurs, les groupes et les rôles :
accès
Fournir une réponse