Créer l'objet Système
L’objet
Système
permet aux utilisateurs d’afficher et de configurer certaines variables système, telles que la date et l’heure, les paramètres du dispositif, de l’affichage et de l’application pour l’FTOptixApplication
.Créez un objet
Système
par projet.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèle, puis sélectionnez .Système1apparaît dansVue de projet.
système
objet système
Fournir une réponse