Afficher les alarmes dans un fuseau horaire local distant

Affichez les alarmes dans le fuseau horaire local pour afficher les événements d'alarmes à distance.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , faites glisser l'objet
    Grille d’alarmes
    ou
    Grille d'historique des alarmes
    de
    Widgets
    dans un nœud du dossier
    Interface utilisateur
    .
  3. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l'objet d'alarme.
  4. Dans
    Propriétés
    , développez
    Timestamp
    .
  5. Dans
    Texte
    , réinitialisez la valeur actuelle, puis sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    .
  6. En bas de la fenêtre, sélectionnez
    Avancé...
  7. Dans l’éditeur de liens dynamiques avancés, sélectionnez
    Insérer
    , puis sélectionnez
    Évaluateur d’expression
    .
  8. Dans
    Expression
    , entrez
    {0} + {1}
  9. Dans le volet
    {0} DynamicLink
    , sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    , puis
    Alias
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Heure
    .
  10. Dans
    {1} DynamicLink
    , sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    , puis
    Alias
    {Session}
    Session
    Décalage du fuseau horaire
    .
  11. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal