Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une session
Utilisez
IdleTimeoutEvent
pour que le délai d’expiration d’inactivité s’applique à la totalité de la session. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .SessionD’interfaceUtilisateur# (type)s’affiche dansVue de projet.
- DansVue de projet, sélectionnezSessionD’interfaceUtilisateur# (type).
- DansPropriétés, définissez les valeurs suivantes :
- Durée du délai d’expiration d’inactivité. Saisissez la durée du délai d’expiration.
- Délai d’expiration d’inactivité actif. Définir surVrai.
- SousÉvénementsaprèsIdleTimeoutEvent, sélectionnezAjouter une nouvelle méthode, développezCommandeset accédez à la commande à exécuter lorsque l’événement de délai d’expiration est déclenché.
Fournir une réponse