Créer un stockage de rétentivité
Créez un stockage de données de stockage de rétentivité pour conserver les données de nœuds de projet spécifiques.
CONSEIL:
Pour certaines valeurs de propriété, vous pouvez utiliser des liens dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez l’objet de stockage de rétentivité :
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRétentivité.
- Sélectionnez.
- (Facultatif) DansPropriétés, sousNom, sélectionnezpour renommer le stockage.
- Ajoutez un nœud de projet pour conserver ses données :
- DansPropriétés, en regard deNœuds, sélectionnez.
- (Facultatif) Sélectionnezpour renommer le nœud.
- (Facultatif) Développez le nœud. DansGenre, sélectionnezDéfinir le genreet créez un lien dynamique.
- (Facultatif) Développez le nœud. DansNodeClass, sélectionnez la classe du nœud ou sélectionnezet créez un lien dynamique.Ajouter un lien dynamique
- Spécifiez la fréquence à laquelle les nouvelles données des nœuds de projet sélectionnés sont enregistrées en effectuant l’une des opérations suivantes :
- DansDélai d’écriture, entrez les millisecondes en sélectionnant.
- DansDélai d’écriture, sélectionnezet créez un lien dynamique.Ajouter un lien dynamique
- Déterminez si vous souhaitez conserver uniquement les modifications qui sont déjà stockées en effectuant l’une des opérations suivantes :
- DansObservateur Delta activé, définissez la valeur.
- DansObservateur Delta activé, sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
rétentivité
stockage
nœud de projet
Fournir une réponse