Enregistrer un projet
Enregistrez un projet pour enregistrer son contenu. Stockez des projets localement, dans un référentiel de contrôle de version, sur un lecteur réseau ou un lecteur amovible.
- Enregistrez un projet de l’une des trois façons suivantes :
- Dans la barre d’outils, sélectionnezEnregistrer.Le projet est enregistré à l'emplacement où vous l’avez ouvert.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas après
, sélectionnez
Enregistrer sous, puis dansEnregistrer le projet sous, enregistrez le projet :- Nom. Saisissez le nouveau nom.
- Emplacement. Saisissez l’emplacement où enregistrer le projet.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour suivre les modifications et stocker le projet dans un référentiel Git.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, le nom que vous enregistrez et le nom du référentiel doivent correspondre. Les noms doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
- (Facultatif)Chiffrer les secrets. Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles du projet.
- SélectionnezOK.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Le projet est enregistré et une validation est effectuée sur le référentiel de contrôle de version local.
référentiel
lecteur réseau
lecteur amovible
Fournir une réponse