Remplacer du texte dans un projet

Recherchez et remplacez des noms d’objets ou des valeurs spécifiques dans un projet.
  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Dans la barre d’outils, sélectionnez
      .
    • Appuyez sur
      /
      /
      .
  2. Dans
    Rechercher ou remplacer dans le projet
    , dans l’onglet
    Remplacer
    , saisissez le texte à rechercher dans
    Objet de la recherche
    .
  3. (Facultatif) Dans
    Rechercher
    , sélectionnez :
    • Tout
      . Recherchez dans les noms et les valeurs.
    • Noms
      . Recherchez dans les noms uniquement.
    • Valeurs
      . Recherchez dans les valeurs uniquement.
  4. (Facultatif) Dans
    Dossier
    , sélectionnez le dossier dans lequel effectuer la recherche.
  5. (Facultatif) Dans
    Étendue
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Projet entier
      . Recherchez dans l’ensemble du projet.
    • Éléments de projet
      . Limitez la portée de la recherche aux éléments du projet.
    • Solutions .Net
      . Limitez la portée de la recherche aux fichiers NetLogic et à leur contenu. Si vous sélectionnez
      Solutions .Net
      , l’option
      Dossier
      sera désactivée.
  6. (Facultatif) Cochez ou décochez les options suivantes :
    • Respecter la casse
      . Limitez la recherche aux termes respectant les minuscules et majuscules spécifiées.
    • Mot entier
      . Recherchez des mots entiers uniquement.
    • Expression régulière
      . Utilisez des expressions régulières dans le texte pour effectuer la recherche. Si vous sélectionnez
      Expression régulière
      , les options
      Respecter la casse
      et
      Mot entier
      .seront désactivées.
      CONSEIL: Le champ
      Expression régulière
      prend en charge la syntaxe POSIX Basic Regular Expression. Par exemple, cherchez
      Motor.*Speed
      pour trouver des objets qui commencent par « Motor » et se terminent par « Speed » et qui comprennent des caractères entre les deux.
  7. Dans
    Remplacer par
    , saisissez le texte par lequel remplacer le texte trouvé.
  8. Sélectionnez
    Remplacer
    .
Les résultats du remplacement s’affichent dans
Sortie
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal