Modifier une énumération

Modifiez les membres d’un objet d’énumération existant.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Énumération
    #
    .
    L’éditeur d’énumération s’affiche dans l’éditeur.
  2. Dans l’éditeur, gérez les membres d’énumération :
    • Pour ajouter un membre, sélectionnez
      Add
      et complétez les éléments suivants :
      • Valeur
        . Valeur du membre d’énumération. La valeur est généralement un nombre entier consécutif.
      • Nom d'affichage
        . Nom du membre d’énumération.
      • Description
        . Informations supplémentaires sur le membre d’énumération.
    • Pour modifier une
      Valeur
      , un
      Nom d’affichage
      ou une
      Description
      , double-cliquez sur la cellule correspondante et saisissez une nouvelle valeur.
    • Pour retirer un membre, sélectionnez une cellule dans la ligne correspondante, puis sélectionnez
      Supprimer
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal