Nœuds de projet
Utilisez
Vue de projet
pour créer et gérer les nœuds et les dossiers de votre projet.Vue de projet
La
Vue de projet
affiche une arborescence composée de nœuds. Les nœuds sont des objets et des variables organisés en dossiers. Chaque dossier dispose d’une icône dédiée et d’un menu contextuel. Le menu contextuel affiche les objets que vous pouvez créer dans ce dossier. Tout sous-dossier que vous créez affiche les mêmes options que le dossier sur lequel il est basé. Vous pouvez créer plusieurs versions d’un dossier.
CONSEIL:
Recherchez du contenu dans la
Vue de projet
sans devoir parcourir et développer les dossiers. Vous pouvez fractionner Vue de projet
pour afficher simultanément plusieurs zones du projet.Pour plus d’informations sur le volet
Vue de projet
, reportez-vous à la section Vue de projet.Types de nœuds
Les nœuds de projet incluent différents types d’objets, instances d’objets et variables. Pour plus d’informations sur la création, la suppression, le changement de nom et la gestion de différents types de nœuds, consultez :
vue de projet
Fournir une réponse