Créer une connexion sécurisée entre le client du moteur de présentation Web et le serveur
La création d’une connexion HTTPS sécurisée entre le client du moteur de présentation Web et le serveur nécessite des certificats. Vous pouvez créer et utiliser vos propres certificats.
FactoryTalk Optix
génère des fichiers de certificat lorsque le Fichier de certificat
et les Fichiers de clé privée
sont vides. Vous pouvez générer et localiser les fichiers de certificat, puis les charger dans l’objet WebPresentationEngine
et le navigateur que vous allez utiliser pour créer la connexion sécurisée.Reportez-vous à Configurer des moteurs de présentation pour configurer l’objet
WebPresetationEngine
.- Configurez le nom d’hôte du moteur de présentation Web (le nom de l’ordinateur hôte) pour qu’il corresponde au nom d’hôte dans le certificat :
- DansVue de projet, sélectionnezWebPresentationEngine.
- DansPropriétés, sousNom d’hôte, entrez le nom de l’ordinateur hôte.CONSEIL: Le nom dans le certificat du navigateur doit correspondre au nom d’hôte dans le moteur de présentation Web.
- Saisissez l’adresse IP, sauf si vous émulez depuis votre ordinateur local. Si vous émulez depuis votre ordinateur local, dansAdresse IP, saisissez0.0.0.0.
- DansProtocole, sélectionnezhttps.
- DansPort, entrez le numéro de port.
- SélectionnezExécuter sur Émulateurpour exécuter le projet sur l’émulateur et établir la connexion Web qui crée les fichiers de certificat.
- Copiez et enregistrez les fichiers de certificat dans un emplacement connu :
- Ouvrez l’explorateur de fichiers.
- Pour accéder au dossier AppData, saisissez%appdata%et appuyez surEntrée.
- Pour parcourir la structure de dossiers des fichiers de certificat créés par l’émulateur, sélectionnez.
- Sélectionnez votre projet.
- SélectionnezApplicationFiles.
- Copiez et collez les fichiers .der et .pem dans un emplacement connu.
- AvecWebPresentationEnginetoujours sélectionné, chargez les fichiers de certificat dansPropriétés:
- DansFichier de certificat, sélectionnezPARCOURIR, accédez à l’emplacement où vous avez stocké le fichier de certificat .der, sélectionnez-le et cliquez surImporterle fichier, puis choisissezSélectionner.
- DansFichier de clé privée, sélectionnezPARCOURIR, accédez à l’emplacement où vous avez stocké le fichier de certificat .pem, sélectionnez-le et cliquez surImporter des fichiers, puis choisissezSélectionner.
- SélectionnezExécuter sur Émulateurpour redémarrer l’émulateur et vous assurer que vous vous connectez à la bonne instance du serveur Web.
- Exportez et installez le certificat du navigateur :
- Dans la barre d’adresse de la connexion du navigateur qui a été établie, sélectionnezNon sécurisé.
- DansÀ proposaprèsVotre connexion à ce site n’est pas sécurisée, sélectionnez>, puisAfficher le certificat.
- DansVisionneuse de certificats (nom de votre ordinateur),sélectionnezDétails, puisExporter.
- Sélectionnez le fichier .der dont le nom se termine par le nom de votre ordinateur.
- Accédez à un emplacement dont vous vous souviendrez et sélectionnezEnregistrer.
- Accédez à l’emplacement enregistré et double-cliquez sur le fichier .der.
- DansCertificat, sélectionnezInstaller le certificatpour installer le certificat pour le navigateur.
- LaissezUtilisateur actuelsélectionné et sélectionnezSuivant.
- SélectionnezPlacer tous les certificats dans le magasin suivantet sélectionnezParcourir.
- DansSélectionner le magasin de certificats, sélectionnezAutorités de certification racines de confiance, puisOK.
- Dans l’Fin de l’assistant d’importation de certificats, sélectionnezSuivant, puisTerminer.
- Une fois l’importation réussie, sélectionnezOKdeux fois.
- Pour établir votre connexion entre le Web et le serveur, dans le navigateur, saisissezhttps:\\hostname:port. Par exemple, saisissezhttps:\\(computername):8080pour l’émulateur.
connexion
polygone
Fournir une réponse