Image à états multiples
Objet pouvant avoir plusieurs états d’image en fonction de la valeur d’entrée. Chaque état d’image peut faire référence à une image différente et peut avoir une opacité spécifique. Si la valeur d’entrée ne correspond à aucun état d’image, la valeur par défaut est utilisée (premier état défini).
Exemple
État 0 : Opacité de 100 %

État 1 : Opacité de 50 %

État 3 : Opacité de 25 %

états multiples
image à états multiples
Fournir une réponse