Tracer un rectangle ou un carré
L'outil
Rectangle
permet de tracer des rectangles ou des carrés.- DansVue de projet, double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezRectangle.
- Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ du carré ou du rectangle.
- Faites glisser le réticule pour tracer un rectangle ou un carré.
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
Vue de projet
.rectangle
carré
Fournir une réponse