Ajouter un traceur de ligne scalaire
Ajoutez un traceur de ligne scalaire pour visualiser la distance entre deux valeurs variables.
Conditions préalables
- Pour ajouter un traceur de ligne scalaire
- Créez deux variables de type de données Number.Pour plus d’informations, consultez Variables.
- DansPropriétés, en regard deTraceurs, sélectionnezet sélectionnezTraceur de ligne scalaire.
- Créez des liens dynamiques entre les propriétésXetYet les variables.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
ligne scalaire
Fournir une réponse