Configurer une tendance

Configurez la source des données à afficher dans l’objet Tendance. Ajoutez un traceur pour chaque point de données à dessiner sur le graphique de tendances. Lors de l’établissement de la tendance des données historiques à partir d’une base de données, une ligne de tendance est tracée entre les points lorsque l’enregistreur ne capture pas les données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet
    Tendance
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Tendance
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , dans
    Mode tendance
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Normal
      . Mode par défaut des graphiques de tendances. Parcourez le graphique de tendances et zoomez dessus.
    • Tracé
      . Ajoutez des tracés temporels au graphique pour marquer des points de données significatifs.
    • Plage
      . Sélectionnez, déplacez et redimensionnez des plages temporelles sur le graphique de tendances.
    CONSEIL: Les objets Tendance exposent les méthodes
    Effacer les tracés temporels
    et
    Effacer les plages temporelles
    . Pour pouvoir supprimer des tracés temporels et des plages temporelles du graphique de tendances, vous pouvez associer ces méthodes à des événements de boutons. Pour plus d’informations, consultez Ajouter une méthode à un événement existant.
  3. Créez un lien dynamique entre le
    Modèle
    et un nœud ou une base de données dont vous souhaitez obtenir les données.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    CONSEIL: Pour configurer la tendance et les traceurs de tendance pour les données de l’enregistreur de données, déposez un enregistreur de données sur la tendance dans l’éditeur à partir de
    Vue de projet
    . Vous pouvez également déposer l’enregistreur de données sur le
    modèle
    de tendance dans
    Propriétés
    .
  4. (facultatif) Configurez les propriétés de tendance :
    • Requête
      . Requête SQL permettant de filtrer les données. Pour plus d’informations sur les requêtes, consultez Requêtes SQL.
    • Durée d’actualisation
      . Temps d’échantillonnage.
    • Fuseau horaire de référence
      . Fuseau horaire pour la date et l’heure sur l’axe X.
  5. Sous
    Traceurs
    , associez
    TraceurDeTendance
    #
    à la source de données du traceur.
    Type de données
    Source de données
    Valeurs en temps réel d’une variable spécifique
    Lien dynamique vers une variable.
    Valeurs en temps réel échantillonnées par un enregistreur de données
    Lien dynamique vers la propriété
    Dernière valeur
    d’un enregistreur de données.
    Valeurs historiques des variables stockées dans une base de données
    Nom de la colonne de votre choix dans une base de données.
    Ne créez pas de lien dynamique vers la colonne de votre choix dans la base de données. Indiquez plutôt le nom de la colonne.
  6. (facultatif) Configurez les propriétés du traceur :
    • Épaisseur
      . Épaisseur de la ligne du traceur.
    • Titre
      . Titre du traceur.
    • Couleur
      . Couleur de la ligne du traceur.
    • Activé
      . Affiche ou masque le traceur.
  7. (Facultatif) Pour ajouter un seuil à un traceur, en regard de
    Seuils
    , sélectionnez
    Add
    et configurez les propriétés
    Seuil
    #
     :
    • Valeur
      . Position de la ligne de seuil sur l’axe Y.
    • Couleur
      . Couleur de la ligne de seuil.
    • Épaisseur
      . Épaisseur de la ligne de seuil.
  8. (Facultatif) Pour ajouter un traceur, en regard de
    Traceurs
    , sélectionnez
    Add
    et répétez l’étape 5.
  9. (Facultatif) Ajoutez un axe Y en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un
    TraceurDeTendance
    et en sélectionnant
    YAxis
    .
    CONSEIL: L’ajout d’autres axes Y à des traceurs de tendance est utile pour visualiser les mêmes données à différentes échelles. Contrôlez l’échelle en définissant les propriétés
    Valeur maximale
    et
    Valeur minimale
    .
  10. (facultatif) Configurez les propriétés de l’axe X :
    • Interactivité
      . Rend l’axe X interactif lors de l’exécution.
      S’applique uniquement au
      mode Tendance
      normal
      .
    • Date et heure
      . Date et heure qui s’affichent sur l’axe X lors de l’exécution. L’heure actuelle est définie par défaut.
    • Position
      . Si vous spécifiez la
      Date et heure
      , vous pouvez définir la position de l’axe X sur :
      • Gauche
        . Affiche la date et l’heure spécifiées à gauche de l’axe X.
      • Droite
        . Affiche la date et l’heure spécifiées à droite de l’axe X.
      • Centre
        . Affiche la date et l’heure spécifiées au centre de l’axe X.
    • Suivre
      . Fait défiler l’axe X automatiquement au fil du temps lors de l’exécution.
    • Fenêtre de temps
      . Intervalle de temps affiché par la tendance (en millisecondes).
  11. (facultatif) Configurez les propriétés des axes Y :
    • Mise à l’échelle automatique
      . L’axe Y est mis à l’échelle lors de l’exécution en fonction des valeurs minimale et maximale.
    • Interactivité
      . L’axe Y est rendu interactif.
    • Valeur minimale
      . Valeur minimale affichée sur l’axe Y.
    • Valeur maximale
      . Valeur maximale affichée sur l’axe Y.
  12. (facultatif) Ajoutez la méthode
    Actualiser
    de l’objet
    Tendance
    à un événement.
    Par exemple, associez la méthode
    Actualiser
    à l’
    Événement MouseClick
    d’un objet
    Bouton
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal