Configurer un graphique en secteurs
Configurez un objet
Graphique en secteurs
pour obtenir des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéModèleet un nœud.Nœud sélectionnéZone de liste modifiableObjet de base de donnéesValeurs contenues dans les tables de base de données.Nœuds de projetValeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissantItemKind.CONSEIL:La propriétéItemKindest automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objetMotor, la propriétéItemKindest automatiquement définie avec la référence au typeMotor. Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (Motor1,Motor2,Motor3, etc.).
- Configurez les étiquettes du graphique en créant un lien dynamique entreÉtiquetteet un argument de variable, tel que@BrowseName.
graphique
graphique en secteurs
Fournir une réponse