Navigateur Web
Utilisez cet objet pour afficher un navigateur Web intégré lors de l’exécution. L’élément Navigateur Web peut être ajouté à n’importe quel conteneur pour afficher du contenu Web.
CONSEIL:
Pour des raisons de sécurité, si vous souhaitez afficher des sites Web avec des certificats SSL auto-signés dans un objet WebBrowser avec le moteur de présentation Web, vous devez d’abord ouvrir le site Web dans un autre onglet du même navigateur et approuver le certificat dans cet onglet. Vous pouvez ensuite vous rendre dans l’onglet WebUI et recharger la page pour afficher le site Web avec le certificat SSL auto-signé. Seuls les sites Web dont la politique de sécurité de contenu autorise l’imbrication peuvent s’ouvrir dans un WebBrowser sur une session WebUI. Consultez la rubrique Erreurs de certificat.
Cas d’utilisation
Affichez le contenu HTML exposé par un serveur Web.
CONSEIL:
Un navigateur Web peut également
n’afficher que des vidéos au format .MP4 lors de l’exécution.
Exemple

Fournir une réponse