Configurer une disposition de mise à l’échelle

Pour configurer une disposition de mise à l’échelle, ajoutez un objet de disposition de mise à l’échelle et des objets enfants, puis modifiez les propriétés de la disposition de mise à l’échelle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet de disposition de mise à l’échelle et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Disposition de mise à l’échelle
    .
    Par exemple, ajoutez la disposition de mise à l’échelle sous
    MainWindow (type)
    .
  2. (Facultatif) Passez le curseur de la souris sur la disposition de mise à l’échelle, sélectionnez
    Edit
    , puis saisissez un nom personnalisé pour l’objet.
  3. Ajoutez ou déplacez des objets graphiques enfants sous la disposition de mise à l’échelle.
    Pour plus d’informations sur le déplacement d’objets graphiques, reportez-vous à Déplacer un nœud.
    Par exemple, ajoutez des boutons sous la disposition en grille pour créer une grille de boutons. Consultez la rubrique Bouton.
  4. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur l’objet de disposition de mise à l’échelle, puis dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Mode de remplissage
      . Sélectionnez
      Ajuster
      pour conserver les proportions d’origine des objets enfants lorsque vous redimensionnez l’objet de disposition de mise à l’échelle ; sélectionnez
      Étirer
      pour ne pas tenir compte des proportions d’origine des objets enfants lorsque vous redimensionnez l’objet de disposition de mise à l’échelle.
    • Mise à l’échelle de police
      . Mettez à l’échelle la taille de la police des objets enfants lorsque vous redimensionnez le conteneur de disposition de mise à l’échelle.
    • Alignement horizontal
      . Définissez cette valeur sur
      Étirer
      pour redimensionner horizontalement la disposition de mise à l’échelle lorsque le conteneur parent est redimensionné.
    • Alignement vertical
      . Définissez ce paramètre sur
      Étirer
      pour redimensionner verticalement l’objet de disposition de mise à l’échelle lorsque le conteneur parent est redimensionné.
    • Largeur d’origine
      et
      Hauteur d’origine
      . Déterminez la taille de départ de l’objet de disposition de mise à l’échelle.
      IMPORTANT: Les propriétés
      Largeur d’origine
      et
      Hauteur d’origine
      sont uniquement visibles si vous double-cliquez sur l’objet de disposition de mise à l’échelle dans
      Vue de projet
      .
      CONSEIL: Vous pouvez également ajuster la
      Largeur d’origine
      et la
      Hauteur d’origine
      en redimensionnant le conteneur de disposition de mise à l’échelle dans l’éditeur.
    • (Facultatif)
      Marge gauche
      ,
      Marge supérieure
      ,
      Marge droite
      ,
      Marge inférieure
      . Définissez les marges de l’objet de disposition de mise à l’échelle.
Pour découvrir un exemple d’implémentation d’une disposition de mise à l’échelle, consultez Disposition de mise à l’échelle
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal