Configurer un bouton de liste déroulante
Configurez un objet
Bouton de liste déroulante
en le liant à un type d’objet Conteneur.- DansVue de projet, créez un type d’objet conteneur à afficher lorsque vous sélectionnez le bouton de liste déroulante.Pour plus d’informations, consultez Créer un type d'objet graphique.Par exemple, créez un type de panneau.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet le type d’objet Conteneur.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
liste déroulante
bouton de liste déroulante
Fournir une réponse