Conteneurs
Utilisez des objets conteneur pour structurer votre application et créer une navigation dans l’interface utilisateur.
Objet | Description |
---|---|
Conteneur d’objets constituant un widget spécifique. Par défaut, chaque nouveau panneau a une largeur et une hauteur fixes et est aligné avec le coin supérieur gauche de l’objet parent. | |
Conteneur d’objets constituant une interface spécifique. Par défaut, chaque nouvelle vue s’étend pour couvrir la totalité de l’objet parent. | |
Conteneur qui organise automatiquement les objets de manière horizontale les uns à côté des autres. | |
Conteneur qui organise automatiquement les objets de manière verticale les uns à côté des autres. | |
Conteneur qui organise les objets dans une grille. | |
Conteneur qui redimensionne automatiquement ses objets enfants lorsque les proportions du conteneur sont modifiées. | |
Conteneur qui affiche d’autres panneaux en fonction de la logique d’application. | |
Conteneur qui contient d'autres panneaux et les organise automatiquement en onglets que vous pouvez parcourir. | |
Bouton qui ouvre et ferme un panneau lorsqu’il est sélectionné. | |
Conteneur racine. Dans un moteur de présentation, vous pouvez définir la fenêtre pour spécifier l’interface utilisateur initiale lors de l’exécution. | |
Fenêtre modale qui ne permet pas l’interaction avec d’autres composants d’interface tant qu’elle n’est pas fermée. | |
Panneau déroulant permettant d'afficher le contenu plus grand que la taille du panneau. | |
Conteneur qui inclut des blocs de contenu développables. |
conteneur
Fournir une réponse