Activer ou désactiver un objet graphique
Activez ou désactivez un objet. Lors de l’exécution, les utilisateurs peuvent interagir avec les objets activés.
- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez l'objet à activer.
- DansPropriétés>Activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Vrai. L'objet permet aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
- Faux. L'objet ne permet pas aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
activer
désactiver
Fournir une réponse