Animer un objet graphique

Ajoutez et configurez des propriétés d’animation de nombres, séquentielle ou parallèle pour animer un objet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez l’objet à animer.
  2. Dans la partie supérieure des
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Animation de nombres
      . Animez des objets en changeant une valeur par une autre valeur à un moment spécifique.
    • Animation séquentielle
      . Animez des objets avec une transition simple en mode série.
    • Animation parallèle
      . Animez un objet avec une transition simple en mode parallèle.
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une propriété prenant en charge les animations et sélectionner
    Nouveau
    Animation type
    .
  3. Configurez les propriétés d’animation. Consultez la rubrique Propriétés d’animation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal